在周三的拉斯维加斯CES消费电子展上,三星发布了用于智能手机和平板电脑的下一代Exynos处理器。据悉,这款八核处理器的具备低功耗和高性能的特色,其3D性能将达到市面所有产品的两倍之多。
作为全球首款八核移动处理器,三星Exynos 5 Octa采用的是28nm工艺制程,基于ARM的ARM big.LITTLE/Cortex A15架构(也就是所谓的大小核架构),号称是一种低功耗,高性能的移动处理器架构。三星这块八核处理器的特色是由两个四核处理器组成,分别为1.8GHz的A15架构处理器和1.2GHz的A7构架处理器。其中,性能更强的A15四核处理器用来处理高负荷的处理任务,而A7构架的四核处理器则处理相对轻松的任务,而且能比其他处理器降低70%的能耗,而3D性能将达到市面所有产品的两倍之多。
这种8核处理器使用一种新的架构,能够在不减少电池使用寿命的情况下提供更多的性能。这种Exynos 5 Octa处理器芯片实际上是在一个芯片封装中包含两个四核芯片。四个高性能内核用于游戏和视频重放等繁重的任务。四个功能不太强大的内核用于文本和电子邮件等节能的普通的任务。
三星电子组件业务部门总裁禹南星(Stephen Woo)周三在拉斯维加斯举行的CES展会上发表演讲时说,这种芯片的目标应用是高端智能手机和平板电脑。但目前还不确定什么时候开始销售。这种芯片将与英伟达的Tegra 4芯片和高通的800系列处理器芯片展开竞争。高通的这些芯片是本周早些时候发布的,将在今年下半年用于设备中。
禹南星演示了一个预定饭店的例子、一台配置Exynos 5 Octa处理器的平板电脑能够下载这个饭店的网页,下载一个预定应用程序并且获取这个设备的GPS位置。所有这些操作都是同时完成的。