详情页
首页>资料大全>企业资讯
面临3大挑战瑞信看淡联电今年28nm动能
精实新闻    发表于   2013-01-11
联电 (2303)去年营收成绩单出炉,全年营收则仅微扬0.11%来到1059.98亿元。而外资也纷纷出具报告,提出联电今年展望,其中以 瑞信 ( Credit Suisse )态度为悲观,指出联电今年在28 奈米制程部分仍缺动能,面临以下 3大挑战 :首先是德仪(TI )订单衰退的逆风,加上高通( Qualcomm )下单状况平淡,以及联发科 (2454)虽刚加入28奈米量产的行列,可能成为联电的另一新选择,但瑞信认为,联发科仍将优先选择台积电 (2330)为其代工伙伴,也因此瑞信将联电评等调降至中立(Neutral)。

瑞信预估,受德仪淡出AP处理器业务影响,联电今年营收可能会有3亿美元的波动(占其总体营收约6-7%),加上28奈米制程推展进度仍不如预期,联电整体营运将受影响。瑞信认为,联电今年上半年28奈米的HKMG制程,可能仅能贡献总体营收的3-5%( low to mid-single digits),且至明(2014)年初进展恐都有限,而联电40奈米去年Q4的营收占比虽可顺利超过15%,惟事实上这已是有3年历史的技术,而联电也得继续面临来自中芯 ( SMIC )的挑战,这些都是联电今年营运将遭遇的变数。

野村则指出,联电去年Q4营收季减8.54%的表现,稍低于外界对其单季营收仅季减6%的预期,这也反映了联电在手持装置上、由40朝28奈米制程技术转换的时间比预期的要长,良率也仍待改善。而同样的,野村也认为,联电日前于法说会上提出、去年底前28奈米营收占比可达5%的目标恐难以达成。而随着时序进入今年,相较于台积电(2330)目前28奈米制程的良率约95%,联电还在30-40%左右徘徊。

对于联电去年Q4营收略低于预期,德意志也持相同看法,认为主要是受限于良率、28奈米营收占比未能拉高之故。德意志预估,联电去年Q4 28奈米制程的营收占比可能仅有4%左右,而即使到了今年底,可能也仅能贡献6-8%的营收比重。而关于联电去年Q4的毛利率变化,德意志则估,可能较Q3大降6个百分点,来到17.9%的水准,同时德意志也下修联电去年Q4的EPS预估,从0.13元降至0.11元。

惟展望今年Q1,野村则认为,联电的表现仍能相对持稳,主要是尽管12寸厂稼动率将因28奈米制程的良率而有波动,8寸厂的稼动率将持续维持高档。也因此野村将联电今年Q1营收季减幅度从先前的5-10%缩小至0-5%,而野村也重申联电的中立(Neutral)评等、以及13.2元的目标价。

不过相对于野村的看法,德意志对联电今年Q1的展望则更保守,指出联电今年Q1营收可能季减7%左右,主要是近期手机库存有堆高现象,而智慧型手机相关晶片可能成为Q1表现弱的一环;此外,PC/网通产品也将因联电缺乏28奈米制程,需求可能也不会太好。德意志预估,联电今年Q1的稼动率可能再从去年Q4的75%,降至69%的低档,毛利率也会再较去年Q4下滑。

联电将于2月6日召开法说会,届时将揭露去年Q4财报,并释出后市展望。
标签: 3大挑战 瑞信 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台