日前, ARM CEO Warren East参加了CES展,在CES上,Warren East接受了EETimes的专访。以下是采访实录:
您这次参观CES的主要目的是什么?
East:我并不是来这里寻找客户的,毕竟对于ARM来说,我们和这些CES上参展的硬件公司都已彼此熟知了,我来这里主要是验证我们之前判断的趋势是否正确,以及观察未来可能与ARM相关的电子技术发展前景。
您看到了什么?
East:智能世界已有了很多变化:家庭安防及自动化应用更多的依靠软件而不是硬件来执行,易用性变得越来越重要,互联要求越来越高,处理器由8位逐渐过渡到32位。
现在智能电视的用户体验如何?
East:不太理想,和手机不同,现阶段电视产业链仍然是封闭的,当客户想通过TV上网的话,只能访问电视制造商预先设计好的网站或应用,这种用户体验非常糟糕。
接下来您预计会是什么样的?
East:为了令消费者喜欢他们的产品,消费电子厂商将会努力解决这些用户体验问题。
您认为物联网对于ARM来说算是一个广阔前景的市场么?
East:现在还不好说,毕竟智能手机刚刚掀起了一轮热潮,未来如果有成千上万的物联网设备融合的话,那么很显然这是一个足够大的市场,但现在来看物联网技术刚刚起步,也许10至20年以后我们才会看到其广阔的市场前景。
为了驱动物联网市场发展,ARM要做哪些工作?
East:我们去年发布了Cortex M0+产品,这是一款在Cortex M0基础上改进的产品。Cortex M0产品已经很成功了,但由于功耗等问题,不太适合于节能装置,ARM一直以来都在和不同公司探讨技术及商业前景,因此我们也会根据用户需求不断改进我们的产品。与此同时,我们鼓励标准化的产业。
您能否举例那些是标准化?
East:M2M通信市场实际上是很繁杂的,包含各种通信标准,而随着频谱资源的紧张,空白电视信号频段逐渐会开放,届时无线通信的标准化将会迎来一轮新的革命。
物联网非常复杂,需要处理不同的标准与产品,ARM是否考虑提供更多的IP?
East:提供射频IP是件很有趣的事儿,这样很显然会简化客户的设计流程,不过我们也可以提供在RF领域建立类似Linaro开放平台,为基于ARM的SoC提供开源软件,这完全取决于未来市场的容量。