详情页
首页>资料大全>企业资讯
低压驱动面发光红色LED元件
我爱方案网    发表于   2013-01-12

【导读】低压驱动面发光红色EL元件的实现不仅缩小了 电源 的体积,还因面发光而具有广视角。今后,随高亮度化和多颜色化的不断进展,有望用于照明器具、光源和显示器等。

日本开发出以仅约10V的交流电压驱动的面发光红色LED元件,以仅约10V的交流电压驱动的面发光红色LED元件。此次开发的LED元件的各层材料采用了钙钛矿(Perovskite)型氧化物。该材料化学性质稳定,还具有氧化及加热后特性几乎不变的特点。因此,可缩短封装等工艺和简化制造工艺。此前,产综研发现多数钙钛矿型氧化物因紫外线照射可发出显著的荧光,于是将其制成了发光层薄膜。此次,将这些钙钛矿型氧化物与绝缘体薄膜层积,尝试开发了稳定性好的LED元件。

新开发的LED元件利用脉冲激光沉积法(PLD法)在电极底板上式制了绝缘层、发光层、绝缘层。光源使用ArF受激准分子激光器(波长193NM)。制作条件为底板温度700℃,生成环境为10PA氧气。在大气中经过热处理后,利用PLD法形成透明电极制成LED元件。

电极底板、发光层和绝缘层的材料如下。均采用资源制约较小的材料。首先电极底板采用了添加1%铌(Nb)的钛酸锶(1%Nb-SrTiO3)。发光层在钙钛矿型氧化物(ABO3)钛酸锶钙((Ca0.6Sr0.4)TiO3)的A部分中添加了微量的镨(Pr)作发光中心。绝缘层采用了钙钛矿型氧化物钛酸锶(SrTiO3)。利用PLD法令令这些薄膜连续生长,并形成2层绝缘层夹持发光层的结构,试制成了“二重绝缘结构薄膜EL元件”。上方的透明电极为ITO(indiumtinoxide)或SnO2膜。

首先制成发光层为单层的EL元件,对其施加14V、1KHz交流电压时,透明电极整体红色面发光。发光光谱显示为中心波长612nm的锐利峰值。这被认为是由从Pr3+的1D2向3H4能源迁移的起因,开始发光的电压约为10V。并且在制作双层发光层元件时,用约2倍于单层发光层LED元件的24V电压可获得较强的红色面发光。

随高亮度化和多颜色化的不断进展,低压驱动面发光红色LED元件有望用于照明器具、光源和显示器等。

标签: 电源 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索