Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“我相信,凭借新的mPrint模块,Marvell公司将彻底改变移动云打印行业的面貌。mPrint模块能为今天关注‘智能技术’的精明的消费者提供无缝的移动云打印体验,可立刻使数十亿台传统打印机重获新生,现在,消费者可以在任何地方通过智能移动设备,快速、简便、经济实惠地打印各种内容,从照片、电影票到演示文稿等。我们工程师的真知灼见,勇于创新,为加速数字生活方式这个新时代的来临奉献一己之力,这令我倍感自豪。”
目前绝大多数打印机是在Wi-Fi技术出现之前的产品,不支持飞速演进的移动设备打印标准。mPrint模块通过所提供的USB直通模式,支持传统计算硬件,例如笔记本电脑和台式机。基于iOS、安卓和Windows的移动设备通过Wi-Fi连接到该模块,从而使用户能简便地打印移动设备上的内容。
mPrint模块的特性包括:
· Marvell Avastar® 88W8782单芯片系统(SoC):该系统是一款高集成度、低功耗芯片,采用了802.11无线射频、基带、MAC、CPU、存储器、主机接口和隐式TX波束成形技术。
· Marvell 88PA6110低成本打印机SoC : 该芯片包含一个600MHz ARM Cortex-R4 CPU以及其他集成功能,极具低物料成本效应。
· Marvell mPrint平台 : 集成Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct技术。
mPrint模块扩展了Marvell的mPrint平台,与不断演进的移动打印标准和打印机平台是向前兼容的。mPrint模块将通过参与Marvell mPrint驱动器集成计划(mPrint Driver Integration Program)的 OEM 厂商供货,从而可确保该平台支持流行的消费类打印机品牌,mPrint模块还将通过托管式服务提供商供货。
在2013年1月8日至11日于美国拉斯维加斯会议中心举行的消费电子产品展上,Marvell将展示mPrint模块,展台位于南3厅二层,展台号为31423。