详情页
首页>资料大全>企业资讯
CES 2013公布5寸以上旗舰级手机效能简单PK
经济日报    发表于   2013-01-14
今年包含Sony Mobile、华为与中兴通讯分别在今年 CES 2013 期间公布各款旗舰机种,在短短的现场时间内,Engadget英文主站找来Xperia Z、Xperia ZL、Asceond Mate、Asecond D2与Grand S做了硬体效能跑分测试。


根据Engadget英文主站在CES 2013现场针对Xperia Z、Xperia ZL、Asceond Mate、Asecond D2与Grand S所做的硬体跑分测试,分别透过Quadrant、安兔兔 (AnTuTu)与CF-Bench等知名Android平台测试软体,以及测试WebKit引擎效能的SunSpider 0.9.1作为测试。

实际测试结果分别如下图,其中在Quadrant与安兔兔测试项目内,Sony两款手机均有不错跑分结果,Xperia ZL在安兔兔跑分结果有较高的成绩,同在CF-Bench部分野取得相当高的测试分数,但是在Quadrant结果却与Xperia Z相当。至于在SunSpider测试成绩部分,华为两款手机不知为何无法成功进行测试,而其余三款手机所获得分数大致相同。


(图/撷自Engadget英文主站)
目前已知Xperia Z与Xperia ZL均采用Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1.5GHz处理器,两款揪均采用搭载Bravia Mobile 2显示技术的5寸1080P显示萤幕。而华为Asecond Mate采用6.1寸的720P显示萤幕,使用与海思半导体合作的K3V2四核心处理器,运作时脉为1.5GHz,而Asecond D2则使用相同处理器规格,不过运作时脉提升为1.7GHz,所搭载的显示萤幕采5寸1080P规格。至于中兴通讯所推出的Grand S则同样使用5寸1080P显示萤幕,处理器规格则是采用Qualcomm Snapdragon S4 Pro四核心处理器,运作时脉则是1.7GHz。

台湾地区接下来将会在1月14日正式发表Sony Mobile Xperia Z与Xperia ZL,届时将能进一步确认实际效能表现。
















标签: CES 2013 5寸 旗舰级手机 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索