详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD转向移动设备市场
电子工程世界    发表于   2011-11-30

据国外媒体报道,有消息称AMD已决定停止对PC业务的过度依赖,转而将目光投向移动市场,不过外界认为这一做法对公司的形式也不会产生什么改观。此前, 由于AMD推土机( Bulldozer)构架处理器的一些circles参数表现差劲,使得AMD的管理层认为他们的PC业务发展不够好,前景不容乐 观。

尽管很多人都期待这款8核的推土机( Bulldozer)处理器能有更好的表现,然而事实上它的表现还不如AMD前几代的芯片产品。不管是否是因为这件事的原因,有报道称AMD已经决定远离PC业务,不再与英特尔竞争。也就是说今后AMD将会把业务重心从PC处理器转移到移动设备市场。这样一来,AMD可能会开始自定义其Fusion平台,进而开发平板电脑和智能机的芯片。

另据报道,AMD发言人麦克-西尔弗曼(Mike Silverman)表示,AMD正处在一个转折点,必须摒除过去的“AMD对抗英特尔”的旧有观念,因为当前情况已经发生了变化。AMD公司目前已经有了新的领导人,并已采取了一系列相当激烈的措施,不仅包括近公司业务方向的转变,还包括其全新的RAM项目。公司的员工亦将遭受巨大变动,公共关系和市场营销两部门将是裁员的主要对象,预计全球范围内将裁员10%左右。

 

标签: AMD 英特尔 智能机芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购