详情页
首页>资料大全>企业资讯
一汽大众新速腾将配备1.2TSI发动机
新浪汽车    发表于   2013-01-14

速腾指导价:13.18-18.58

    截止11月底,一汽-大众速腾品牌2012年销量已经突破16.5万辆,同比增长47.5%。在稍后推出了蓝驱版新速腾节能车型后,大众1.2TSI发动机国产已通过国家相关部门审批,未来将在一汽-大众成都工厂生产。

速腾指导价:13.18-18.58

    据了解,该发动机将在全新速腾中使用。装备的车型应该是明年即将国产的全新一代速腾,取代老款的1.6L发动机。届时,新速腾应该会全系配备TSI DSG的动力组合,发动机序列则是:1.2TSI、1.4TSI和1.8TSI。

    目前该款1.2TSI发动机已随大众进口全新甲壳虫引入中国销售,功率也达到了77kW,扭矩为175N.m,与国内主流四缸1.6自然吸气发动机的动力指标大体相当,但排量更低,升功率更高,相对油耗更低。

随全新甲壳虫引入国内的1.2TSI涡轮增压汽油直喷发动机

    其中今年3月上市的全新速腾在过去的9个月中,终端销量达到14.5万辆,目前月销稳定在2万辆水平。与此同时,在BIC(BrandImage Check)车型品牌形象调查中,全新速腾排名为所在细分市场车型中的首位。

上市即热,连续4个月销量突破2万辆

    一汽-大众销售有限责任公司总经理胡咏表示:“全新速腾的上市,不仅是一汽-大众跨上年产销百万辆新台阶后的首款具有重要的战略意义的产品,而且对于中国A 级车市场,也同样树立了难以逾越的新标准——只有具备了行业的科技水平,并能够引领未来消费发展趋势的产品,才能真正成为市场的。”

    5月份全新速腾月销量达11,709辆,接下来的8、9、10、11月,全新速腾连续四个月终端销量超过2万辆,以细分市场近30%的市场占有率成为一汽-大众又一款进军“2万辆俱乐部”的车型。截止11月底,全新速腾终端销量已经超过14.5万辆。

设计为生活而服务,精准把握消费者需求

    与上一代速腾相比,全新速腾显著的改变就是在车长、轴距等方面。全新速腾车身长度为4644mm,相比上一代增加了100mm;宽度、高度分别达到1778 mm 与1482mm。

    特别是轴距增加了73mm,这一变化带来的直接益处,便是车内空间增大,尤其是后排空间变化尤为突出。

    全新速腾实用性的内饰设计,倡导了“设计为生活服务”的理念,510升的后备箱空间、多达29处的储物空间,布置合理,使用方便;集众多装备于一身的副驾驶前排手套箱,在具有公务包功能,可以放置名片、钢笔、硬币等物品的同时,更将胎压智能监测按钮、制冷出风口、行车电脑连接插槽、照明等众多装备纳入其中。

    安全方面,全新速腾不仅是国内首款全系标配ESP电子车身稳定系统的A 级车型,此外还配备了73项各类主动与被动安全配置。

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台