详情页
首页>资料大全>企业资讯
“主板+CPU”捆绑卖 英特尔LGA CPU将绝
weiphone    发表于   2013-01-14

目前,英特尔和 AMD 设计的处理器分类两种类型,一种是可以从插槽中卸下并更换的 CPU,另一种则是焊接在主板上不可拆卸的 CPU。 不过根据外媒 Tech Report 消息报道,2016 年英特尔将真正放弃可拆装 LGA 接口设计 CPU。

事实上,根据英特尔线路图了解,去年年底英特尔便开始有这样的想法:在一两年内完全抛弃可拆卸更换的处理器类型,即 2014 年 Broadwell 架构处理器正式发布之时,LGA 插槽类型的处理器将被放弃。不过一段时间之后该信息被定为传闻,部分惊慌消除。

现在,又有引援自 OEM 主板制造商知情人士的传闻称,未来三代处理器英特尔还会以 i3/i5/i7 代号命名产品,但是 LGA 芯片必定会在 2016 年灭绝。其中 2014 年的 Broadwell 架构 Core i7 和 i5 还会提供插槽版本,但其他 CPU 包括 i3 都将采用 BGA 封装。而 2015 年英特尔也还会提供部分插槽版本 Skylake 架构 CPU,直到 2016 年推出 Skymont 架构处理器时,英特尔将完全采用 BGA 整合封装,永不回头。

英特尔曾经承诺,Haswell CPU 不会是后一代提供插槽的处理器,不过英特尔并没有对未来承诺。这意味着,在未来几年后的 DIY PC 市场上,可以选择的配件又少了一样,因为英特尔阵营将以“主板+CPU”套装的形式进行销售。无论未来英特尔是否停止生产 LGA 处理器,或者采用其他插槽类型的 CPU,在接下来的日子里,这将是颇具争议的问题。

标签: OEM Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件