详情页
首页>资料大全>企业资讯
下一代WIFI芯片 无线驱动世界
solidot    发表于   2013-01-15

笔记本不用线缆即能使用双显示屏;不用路由器,平板可以直接将上面运行的游戏传输到另一个显示器上...在CES上,无线芯片开发商Wilocity演示了下一代无线互联技术。传统的WIFI使用2.4GHz和5GHz频段传输信号,新一代的802.11ac标准使其能跨过每秒1 gigabit大关。

Wilocity则是 WiGig 的主要支持者,其理论速度能达到 7Gbps,其传输频段是60GHz,但缺陷是墙壁会容易阻断信号。Wilocity目前的芯片的吞吐量是4.6Gbps,让无线传输速度能与 USB3.0相比拟。WiGig是基于 802.11ad 无线标准。Wilocity的第二代芯片将支持802.11ad和802.11ac,支持在2.4GHz 或5GHz频段上传输信号。

跟小米盒子有的拼,呵呵。

标签: 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台