详情页
首页>资料大全>企业资讯
Gartner:2012年第四季全球PC出货量下滑4.9%
腾讯科技    发表于   2013-01-15

Gartner:2012年第四季全球PC出货量下滑4.9%(腾讯科技配图)

腾讯科技讯(瑾瑜)北京时间1月15日消息,据国外媒体报道,市场研究公司Gartner预计,2012年第四季度,全球PC销量下滑约4.9%,销量下滑意味着PC市场将发生转变,而微软Windows 8操作系统的面世则未能有效阻止PC销量的下滑。

据Gartner报告显示,2012年第四季度,全球PC销量约下滑4.9%,至9030万台。脆弱的全球经济现状及人们消费习惯的改变,这两个因素相互叠加,致使2012年第四季度全球PC销量出现下滑,而平板电脑的热销也对PC厂商造成了打击。

2012年Q4全球五大PC厂商出货量预估(腾讯科技配图)

Gartner首席分析师北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示,“平板电脑极大地改变了PC设备的市场格局,与其说平板电脑‘在蚕食’PC销量,倒不如说平板电脑让PC用户转向了平板电脑产品,而不是选择购买新PC来替换老款。这样的转变让多款低成本平板电脑在2012年上市,而这种转变还将继续。”

Gartner表示,消费者在圣诞购物季并未购买新PC,而是选择购买价格更低的平板电脑产品,让平板电脑代替PC,成为了假期购物季中,消费者们的“必买”产品。虽然市场上PC厂商也推出了多款售价低廉的笔记本电脑,但消费者似乎并未买单。

不过,对PC厂商来说,他们的前景或许并非一片黯淡。北川美佳子表示,“对PC厂商而言,较为乐观的是,销量下滑的PC产品类型均配置较低,这就表明,消费者会为了使用更丰富的应用程序去购买新款PC设备,而不是为了进行消费,PC的平均销售价格(average selling prices,ASP)也将因此有所提高。”

Windows 8效应

微软操作系统Windows 8已面市,该系统会对PC销量产生何种影响,众多业内人士一直在进行观望。Gartner表示,在去年第四季度,Windows 8未能重振PC市场,主要原因是各PC厂商未能推出足够出彩的产品,而且,搭载Windows 8系统平板电脑的触摸功能也“让人兴趣缺缺”。

另外,Gartner指出,惠普一直在设法与联想对抗,以稳住其全球PC厂商的头衔。但是,惠普在2012年第四季度的PC出货量与上年同期相比,没有出现任何变化,出货量约为1465万台,所占市场份额为16.2%;而在全球五大PC厂商中,联想在Q4的出货量增长幅度,为1397万台,所占份额15.5%;紧接着是戴尔,出货量约920万台,所占份额10.2%;宏碁排名第四,出货量约862万台,所占份额9.5%;华硕排名第五,出货量约652万台,所占份额为7.2%。

2012年全年 全球五大PC厂商出货量预估(腾讯科技配图)

Gartner表示,2012年,全球总PC出货量为3527万台,同比下滑3.5%,惠普仍是全球PC厂商,联想紧随其后。

标签: 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索