据国外媒体报道,今年在美国拉斯维加斯举办的 CES (消费电子产品展)已经成功闭幕了,这次会议不仅仅是那些大牌公司的产品展示会,也是那些新兴企业展示自我的舞台。本文搜集了本届消费电子产品展期间热门的十家初创企业以及的科技产品,以飨读者。
uBox公司:智能药盒
实际上uBox公司设计这款智能药盒的目的还是非常高尚的,就是让病人每次都能够按时按量吃药。这个智能药盒里面装着一定剂量的药片,并且设置好了每次服药的时间和用量,如果病人到时间了还没有服药,药盒就会发出哔哔的警示声,以提醒病人按时服药。如果响过之后病人还没有服药,这时病人的手机就会收到提醒服药的短信。如果短信发出之后药物还没有被取出来的话,智能药瓶就会把服药提示的短信发到病者家人的手机上面。
Imprint Energy公司:超薄电池
现在很多公司为了能够研制出世界上薄的智能手机而投入巨资,而且竞争相当地激烈。现在Imprint Energy公司的超薄电池已经开始在市场上销售了。这款超轻、超薄的电池续航时间要比现在普通的手机电池长很多,可以装备在那些超轻、超薄的电子产品上面。
Securifi公司:触屏无线路由器
Securifi公司这款名为Almond的无线路由器支持触屏技术,用户可以通过手指对路由器进行设置。这也是目前市场上款触屏路由器。
Lumiode公司:LED微型显示器
在赌城,Lumiode公司展示了一款只有1mm×1mm大小的液晶显示器,但是这款显示器的像素达到了50×50。Lumiode公司的目标就是在保持显示器大小不变的基础上将像素进一步提高。这种技术的主要用在具有视觉显示功能的眼镜上面,比如谷歌近推出的谷歌智能眼镜。
Veveo公司:针对智能彩电开发的语音搜索技术
在今年的消费电子产品展上,智能电视机可谓大出风头,而且不久之后就会进入越来越多的家庭。而Veveo公司的语音技术对智能电视机而言就像是iPhone的Siri,可以通过语音搜索找出相关的电视节目,比如篮球比赛或者喜剧电影等。
Red Shift公司:个性化的语音识别业务
Red Shift公司是除了Veveo之外另一家参加今年CES大展的语音识别公司。Red Shift主要是向中小型的商业网站提供个性化的语音识别程序。这样用户就可以和商务网站直接通过语音进行互动了。
Styku公司:虚拟试衣间
借助于微软公司的Kinect,Styku公司为广大的消费者开发了一个虚拟的数字试衣软件,这样他们就能够看到自己穿衣之后的效果。重要的是为那些想在网上买衣服的消费者解决了棘手的问题,他们不用再去实体店试衣服了,可以直接通过Styku公司开发的软件就能在网上找到适合自己的衣服。
PAR Works公司:增强现实技术(Augmented Reality)
在今年的CES展上有几家参展企业也展示了增强现实技术,不过他们都把这种技术用在了游戏和社交网络上面。
但是PAR Works公司主要是将这种技术用在了商业网站上面,用来发布一些PAR Works公司合作店面的打折或者其他的优惠图片。
Energid公司:人形机器人
现在机器人技术在发明创新阶段已经比较成熟了,但是就市场推广而言还处于新兴阶段。Energid公司研发的机器人不仅有设计复杂的机器人手臂还有先进的操控软件。现在富士康公司已经开始在工厂布置机器人了,所以,Energid公司未来的发展前景还是相当有利可图的。
Dev Audio公司:用Skype打电话的麦克风
Dev Audio公司研发的这款名为Microcone的设备能够识别用户的语音。在安装了Dev Audio公司开发的应用之后,Microcone还能够显示所有通话人。对于经常使用Skype参加电话会议的人来说,Microcone还提供了相关优化设置,用起来相当的方便。