详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果曾试图将Mac OS移植到ARM架构但失败
21IC    发表于   2013-01-15

据国外媒体报道,一名曾在 苹果 操作系统工程师团队工作过的实习生在论文中透露,苹果曾试图将Mac OS X Snow Leopard移植到 ARM架构 。

这位大学生的名字为Tristan Schaap。2010年的时候,Tristan Schaap在苹果实习了12周,这段时间里,他的主要工作就是让Mac OS X系统的核心在ARM架构处理器上运行(MV88F6281处理器,由Marvell推出)。随后Tristan Schaap以此工作经历写了篇毕业论文。但由于包含敏感信息,该论文起初被禁止出版。直到数月前,荷兰的代尔夫特科技大学才出版了这篇论文。

苹果曾试图将Mac OS X Snow Leopard移植到ARM架构

Tristan Schaap在论文中称,他所在的团队,有部分内容是Mac OS X操作系统基于Marvell的ARM处理器启动。不过,由于硬件调试问题,未能实现。

资料显示,在Schaap毕业后,直接加入了苹果公司的“核心操作系统工程师”团队,至今已经工作一年半的时间。

专家表示,苹果的种种迹象表明,其Mac系统的PC确可能会选用ARM架构,以此降低产品的功耗。

Tristan Schaap在实习期间的表现显然得到了苹果的肯定,现在的他已经是苹果操作系统的核心工程师。现在的Tristan Schaap恐怕没有想到自己的论文信息会被媒体挖出。不过,苹果的保密工作一项严密,之前有消息称苹果会让员工参与一些假的项目来考察忠诚度,或许这只是让实习生玩玩的项目也说不准。

标签: 苹果 MacOS ARM架构 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台