根据相关网站获得的内部资料显示,Intel明年主打桌面处理器-22nm Ivybridge,其配套的芯片组将原生支持USB3.0。
Ivybridge 7X系列芯片组将有三种不同的型号,并且我们可以看到非常有趣的USB 3.0,SATA 3.0(6G)和PCIe发展方向。
英特尔在Ivybridge 7X系列芯片组当中,终于原生支持USB 3.0,这将节省主板厂商成本,并且降低主板设计复杂性。此外,原生支持USB 3.0,将提升USB3.0性能,避免不同第三方USB 3.0控制器之间性能的差异。
但是在SATA 6G端口方面,英特尔继续维持P67芯片组在这方面设计,仍然坚持少得可怜的两个SATA 3.0(6G)接口,X79、Z68和P67均是这种设计。这的确令人失望,因为它标志着英特尔公司没有计划推出更高带宽的存储控制器,我们真希望英特尔给消费者提供更多的SATA 3.0(6G)端口,因为SSD和更高速度的硬盘驱动器会需要这些端口。
PCIe插槽方面,如果你看一下图表,你会看到没有一款Ivybridge 7X芯片组支持PCI Express 3.0(8GT/s),而是支持PCI Express 2.0的旧标准,(5GT/s),PCIe 3.0显卡在2012年将批量上市,或许Intel认为Z77,Z76和H77芯片组并非针对发烧平台,所以去掉了对PCI Express 3.0支持。