挪威,奥斯陆, 2013年1月15日-节能微控器和无线射频供应商EnergyMicro宣布:世界屋顶窗领域的VELUS(威卢克斯)公司的款电动窗 遥控 选用其EFM32GiantGecko 微控制器 。这款手持式的 VELUX "Integra"可编程遥控器拥有一个用于控制窗户、通风挡板、百叶窗及其它一些相关配件操作的简易触摸屏界面。这款拥有1024KBflash的32位的EFM32MCU包括一个自主的低功耗直接驱动TFT控制器,用于遥控器宽大的彩色显示屏。该显示屏类似于智能手机的界面,屏幕上拥有图标、并具有"触摸"和"滑条"等功能。EFM32的LESENSE功能模块能够在微控制器处于深度睡眠模式时自主监控外部传感器-深度睡眠模式下的功耗低于1 µA,在"VELUXIntegra"遥控器中,这一功能用于当屏幕被触摸时唤醒设备。EFM32微控制器同时也实现了io-homecontrol双向无线传输协议。
VELUX的研发部经理BjarneRavndalAndreasen先生说:"人们对于类似智能手机的拥有图标和触摸屏的界面已经非常熟悉了,借助EFM32微控制器,我们的Integra遥控器不仅操作方便、外观迷人,同时具有极大的灵活性及很长的使用寿命。"
EnergyMicro的CEOGeirFørre先生表示:"要使应用在达到高性能的同时保证非常低的功耗,必须拥有可以自主操作的MCU内部外设。这也是为什么对于像VELUXIntegra遥控器这种需要实现复杂的功能的同时拥有超低功耗以满足终客户要求的应用来说,EFM32是理想的微控制器之选。"
32位的GiantGecko系列产品是全球低功耗的微控制器产品,拥有高达1024KB的flash、支持USBOTG,TFTRGB驱动、EBI(外部总线接口)及速度高达48MHz。GiantGecko系列的所有产品包含有所有Gecko家族其他系列所拥有的低功耗外设,如AES加密、脉冲计数器、低功耗UART、LESENSE低功耗传感器接口、及片上运算放大器等。提供QFN64,QFP100,BGA112及BGA120多种封装选择。
EnergyMicro简介:
EnergyMicro是节能微控器和无线射频的全球供应商。该公司的超低功耗EFM32GeckoMCU和EFR4Draco无线产品基于ARM?Cortex?内核,能耗仅为同类竞争产品的四分之一,适用于对能耗敏感的应用,诸如智能仪表、建筑自动化、安全系统、便携式医疗和健身器材以及智能配件等。SimplicityStudio-"简易工作室"是一个方便使用的软件控制台,它对EnergyMicro的产品提供支持,能使系统嵌入时间缩短一半。
威卢克斯集团简介:
威卢克斯集团致力于通过屋顶来改善采光及通风条件以创造更好的居住环境。威卢克斯的产品囊括了丰富的屋顶窗,天窗产品并提供多种平顶屋解决方案。该公司同时还提供多种类型的装饰和防晒、百叶窗、安装产品,遥控产品以及安装在屋顶的太阳能集热器。该集团在全球11个国家设有工厂,在将近40个国家设有销售公司,产品销往全世界的大多数地区。威卢克斯是全球建材行业强大的品牌之一。该集团拥有约10,000员工,是VKRHoldingA/S旗下的子公司。VKRHoldingA/S是一家由一个基金会和一个家族全资拥有的有限责任公司。