日本东北大学研究生院环境科学研究系以实现能源的地产地消及灾害时的电力确保为目标,在该系校舍中导入了由太阳能电池、蓄电池及直流供电技术组合而成的“智能楼宇交直流混合控制系统”。该系统已从2012年11月底开始运转(图1)。
直流部分的紧急状况切换盘
图1:60kW太阳能电池模块和支持直流供电的LED照明
日本东北大学在制造楼的屋顶上配备了60kW太阳能电池模块(a)。今后预定安装夏季时为太阳能电池洒水冷却的管道。在主楼和教学楼上设置了800只支持直流供电的LED照明灯(b)。
该系统主要由60kW的太阳能电池模块和57.6kWh的大型蓄电系统构成,另外还包括可供给300V直流电(直流)和100V或200V交流电(交流)的“交直流混合控制系统”,以及对整个系统实施管理的“EMS(能量管理系统)”等。
通过太阳能电池所发电力不出售,而是直接用于蓄电池由自家消费。另外还以紧急时的能源移动为目标,可向纯电动汽车(EV)快速充电。太阳能电池设置在屋顶上,蓄电池和交直流混合控制系统设置在主楼上。在6层高的主楼和教学楼上直流供电,导入了约800只支持直流300V的LED照明。
配备约1万个电池单元
太阳能电池模块、高电压直流电源系统,以及支持直流供电的LED照明由台湾台达电子(Delta Electronics)的日本公司负责。LED照明通过内部的直流-直流转换器从300V降压至24V后使用。开、关操作通过用开关来控制直流-直流转换器的低压部而非电源线来防止触电等危险。