详情页
首页>资料大全>企业资讯
新型USB标准:笔记本手机一根USB全搞定
腾讯科技    发表于   2013-01-18

  你有没有这样的时候?被手机、平板和其他设备各种充电线搅成一团乱麻而弄得头晕眼花,心烦意乱。现在,你不用再被这样的问题而烦恼了。

  近日,USB设计者论坛(USB Implementer"s Forum,简称USB-IF)近采用了一种新型USB电力传输标准,支持USB数据线传输100W的电力。换句话说,只要一根USB线,就能完成笔记本、手机、平板、媒体播放器还有其他各种各样的装置充电,未来外出再也不会被一堆的供电设备搅得头疼。

  笔记本杂志上周在CES上追随USB-IF里的人们,并有幸看到一台已被改型的笔记本电脑,支持的USB电力传输系统。

  这个笔记本酷的功能是能够通过一根线缆同时供电并传输数据,所以只需要将笔记本连接在显示器的USB接口上,它就能够由显示屏供电,同时还能够给这个显示屏传递图像和视频资料。

  虽然笔记本厂商短时间内还是会继续使用相同的电源配件,但在后,我们也许会用上电源模块和USB线的组合,而非电源模块和品牌/型号限定的特殊电源线。当你不需要为笔记本提供电源或充电时,相同的组合还能为手机、平板或者其他设备充电,从而避免了包中各种电线搅成一团乱麻情况的出现。

标签: Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购