全球规模LED景观照明系统彰显科技之美
第26届世界大学生夏季运动会将于8月12日在深圳盛大开幕,13个重要体育场馆都全部准备灯火辉煌。深圳大运中心为本次大运会主场馆区,呈三个宝石形建筑,采用LED灯光系统,构建出更加生动的宝石般建筑亮化,在夜晚大放异彩尤为引人注目。 深圳大运中心LED光艺术作品以“水晶之光耀鹏城”为主题,将夜晚建筑的水晶理念表达得比白天更生动、更优美,成为深圳大运会的亮点,成为深圳新的城市形象。LED灯光之家了解到该项目由LED光艺术表现由“月霞极目”光艺术创作团队设计,点亮灯火的大运中心水晶石就如同夜空之神的皇冠,绽放出璀璨的光芒。这也是深圳首次尝试在大型建筑上应用LED灯光系统,仅水晶石主体育馆就采用了23000多套灯具,照明面积超过110000平方米。大运会主场馆中的游泳中心、体育馆、体育中心三座建筑,总共安装了960000颗世界顶级品牌CREE科锐公司的照明级LED芯片。采用LED灯光照明系统后,现代建筑外在形象和内涵将得到大幅提升,整体能耗降低较常规照明大幅下降,同时拥有更长的使用寿命,更加环保节能。
世界的LED发光顶棚
5星级的雅斯酒店(Yas Hotel)由两座12层大楼构成,拥有500个房间,占地8.5万平方米,奢华的地方是建筑顶部流光溢彩的LED网状顶棚,中间一条F1赛车跑道横穿而过。雅斯酒店由纽约渐近线建筑事务所(asymptote architecture)设计,LED照明则是由奥亚纳工程顾问有限公司(ARUP)设计,这也是LED灯光之家介绍过的LED建筑中LED灯光顶棚,。
整个发光外罩由曲线的钢构件结构的网格组成,拼接安装有5300多个菱形嵌板,每个都由独立的LED照亮。LED由RDM设备远程控制,可按顺序变换LED光的颜色,组合起来还能显示简单的立体动画效果。远远地看,有如一艘来自外太空的飞船发出神秘的幽光,静静停泊在地面上,如此豪华的外观也正好配上一掷千金的阿联酋富翁们。
世界上的LED发光千纸鹤
在加利福尼亚举办的科切拉音乐节场地上,出现了一只展翅飞翔的LED发光建筑。为了搭建这个千纸鹤造型的建筑,可是费了一番功夫,它有45英尺高,两翼展开达150英尺长,动用工程师设计与组装,并采用了太阳能和LED灯光两个绿色科技,制作出世界上,也是美丽的千纸鹤。
不仅能为现场观众遮荫避雨,还成为音乐会上令人难忘的亮点,LED灯光之家了解叠千纸鹤是为了许愿,那这个世界的千纸鹤也许能够实现更多的心愿,你可以把这个转发给朋友让他看见也能许下一个心愿吧。
世界的LED发光风车
世界的LED发光风车,高约100米,矗立在德国慕尼黑一条干道旁,由西门子公司和德国艺术家迈克尔·彭德利 (Michael Pendry)联手打造,使用了超过9000颗的全彩LED,排列在三叶风力涡轮那30米长的叶片上,白天利用风力发电,晚上LED灯亮起来形成彩色的光环。
当风吹起的时候,LED风车的转速加快,光芒逐渐连成一片,就可以看到动态图像显示在直径60米的发光圆盘上,巨大的视觉效果即使很远也能看见,如同幸福的摩天轮、旋转木马一样,LED发光风车一边旋转一边变幻着颜色,将幸福的感觉传递给每一个能看到的人。
钻石的LED灯泡
世界上的钻石有多大,不知道会不会比这个LED灯泡大,但要说比光芒的话LED灯泡可比钻石要亮多了,所以诱惑力也不小。LED灯光之家设计师带来Eric Therner 设计的钻石菱形的LED灯泡,外表玻璃灯罩经过特殊加工成多面体,外型酷似钻石,开灯就让你实现拥有一颗钻石的梦想。
贵杯具的LED瓷灯
话说有一个英国女孩,照片上是她家长放着的一对花瓶,也许为了变废为宝,也许只是想要个漂亮的瓷灯,于是女孩发挥动手能力强的特点,花费好一番功夫将瓷瓶弄出孔洞,装上LED光源,就改成了一个漂亮的瓷瓶灯。但还没来得及欣赏,就被稍后知道的真相所震惊了。
原来已经做成台灯的花瓶,竟然是中国乾隆年间的古花瓶,这个年代久远的家伙竟然价值25万英镑,折合人民币375万元,被打洞后价值变成了2万英镑。不过女孩似乎并没有想象中的懊恼,算下来,这个亲手制作的漂亮瓷灯,也可以算是世界上贵的LED灯了。
的LED天幕
号称世界的LED天幕出现在苏州工业园时代广场。LED天幕全长约500米,宽32米,高约21米,规模为世界之。其中北京世贸天阶天幕长250米,宽30米,美国拉斯维加斯天幕长400米,宽25米。和北京世贸天幕是孪生兄弟,都是采用由苏州光普的LED屏幕,影来声(electrosonic)的高清控制器。
天幕采用了日本日亚先进的表贴三合一LED芯片;LED屏幕由四百六十万发光象素、两千多万只超高亮度LED灯组成,显示面积达7500多平方米。整个显示屏安装在穿孔PTFE膜上,为世界首创,之前只有少数两个项目在室外使用过200平米左右的PTFE膜,而圆融天幕的使用面积接近10000平方米;天幕是一个在上部使用类似水立方ETFE(292个)气枕的大项目,配合上千个LED灯的投射,天幕被营造出的梦幻般效果,若从空中俯瞰,就像发光彩龙蜿蜒;天幕的钢结构为空间多面扭曲管桁架结构,结构设计施工复杂,造型独特优美。