详情页
首页>资料大全>企业资讯
韩国面板厂力拱 OLED电视显示器加速推展
新电子    发表于   2013-01-21
2012年SID Display Week展会中, OLED电视 显示器的技术发展大有突破,特别在韩系面板大厂力拱之下,包括尺寸规格、性能及其他关键产品特性均显著提升,并有不少新技术发布,未来将为电视市场注入新的成长动能。
2013年在国际资讯显示学会平面显示周(SID Display Week)展出电视显示器的厂商包括三星(Samsung)、乐金显示(LGD)及DIMECON等业者。从参展品中可发现,萤幕规格往大尺寸发展的方向更加明朗,而相关业者也揭露搭载有机发光二极体(OLED)面板的产品,彰显以OLED电视取代液晶显示器(LCD)电视的企图心。同时,三维(3D)显示亦延续去年热潮,成为参展厂另一项布局重点。

资策会MIC针对2012年SID展会中,十款较具代表性的新型电视显示器参展品做分析,在尺寸规格推展上,主要集中在55寸,其次则依序为47寸、42寸、56寸及23寸规格(图1)。

图1 2011~2012年SID展会电视显示器尺寸规格比较

相较于2011年的调查资料,可发现55寸显示器规格推展比重明显增加,但60寸以上规格所占比重则大幅衰退,主要原因在于60寸以上规格的电视不仅价格昂贵,且进一步要求电视机与观看者位置之间的摆放距离要达到4公尺左右,才是较佳的人眼观赏距离,此项视距要求对一般家庭而言恐难符合,导致60寸以上电视市场销售反应不如预期热烈,参展厂商遂纷纷转向55寸以下的产品展开布局。

其中,三星已推出一款55寸双视窗(Dual-View)OLED电视,特殊之处系可在同一个电视萤幕中,同步播放两种视讯内容;消费者只要透过两副不同开关(Turn-On/Turn-Off)扫描频率的快门眼镜,就能在同一时间与环境下,同时观看两种影像内容。此一概念性新产品后续是否引来其他竞争对手跟进,值得产业界持续观察。

OLED迈向大尺寸应用 初期亮度表现未达水准

至于此次参展的电视显示器所采用的技术及性能表现方面,归属于电视基本性能的四项指标中,除高亮度(High Brightness)的功能规格仍待改善之外,其余三项指标皆已达到电视显示器的高水准性能表现,包括广视角(Wide Viewing Angle)、高对比(High Contrast Ratio)、高解析度等显示技术均已到位(图2)。

图2 2012年SID展会电视显示器技术发展重点

其实,往年SID电视显示器参展品在高亮度技术性能上,皆具备不俗表现;然而,2012年参展厂商着力于高亮度技术展示的整体表现上,却出现明显降低现象。探究其主要原因,可能是OLED显示器技术开始跨入大尺寸规格的电视应用市场所致。

由于OLED电视显示器在全点亮状态时,仅能达到100/150烛光(cd/m2),而LCD电视显示器参展品则可达到400/500烛光(cd/m2)的高亮度商品化规格,足见两种技术在亮度上仍有一段不小的技术差距。

因此,OLED若要与传统LCD竞逐电视显示器应用市场,那么400烛光(cd/m2)以上的高亮度商品化规格,以及显示器寿命达60,000小时以上均为必要条件;否则,5年之内OLED恐怕都很难取代LCD,进一步成为大尺寸显示器的主流面板技术。

展望未来,在大尺寸OLED量产技术更加成熟下,2013年的SID展会中,电视显示器在高亮度技术性能表现将能明显推升,并可望从2012年的30%水准,进步为2013年的50%水准。

另一方面,归属于附加价值技术性能的四项指标,除立体视觉、双影像内容(Dual-View)等两项指标迭有突破外;快速反应(Fast Response Time)、广色域(Wide NTSC Ratio)等两项指标亦已达到电视显示器水准之上的表现。

随着电视品牌厂竞相加码在旗下产品导入新功能,预估具3D功能的电视显示器占比亦可望从2012年的50%,增加到2013年的70%(图3)。至于Dual-View这项特殊功能,短期间内还不会成为电视机的主要卖点。

图3 奇美正积极开发3D电视显示器,并持续推进尺寸规格。

OLED显示需求带动 Oxide TFT背板炙手可热

除电视显示器尺寸规格、技术性能开发动向受到产业界关注外,OLED技术近来积极跨入大尺寸显示器应用市场,也引发两项值得业界列入观察重点的产品特性改良方案。

首先是背板(Back-plate)半导体驱动元件技术,其次则为前板(Front-plate)材料技术。以今年SID展会的十款电视显示器参展品为例,归类于薄膜电晶体(TFT)背板应用的类型中,赫然发现搭载较成熟非晶矽(a-Si)TFT方案的产品比重仍高达60%,接着依序为低温多晶矽(LTPS)TFT,以及氧化物半导体(Oxide)TFT,占比分别达到30%、10%。

不过,由于Oxide TFT的电子迁移率远胜过于a-Si TFT方案,而且制程设备成本也远低于LTPS TFT,兼具制造成本与效能优势。因此,预料Oxide TFT技术未来应用在电视显示器的渗透率将急起直追,迅速赶上前两项技术目前在市场上所占的比重。尤其在OLED电视显示器设计需求的推波助澜之下,产业界也预估Oxide TFT技术的市场发展潜力将更受瞩目。

事实上,据资策会MIC统计,2012年于SID中展出的十款新型电视显示器,选用LCD或OLED的比重分别为60%、40%(图4)。显而易见,采用OLED显示器技术的比重已较2011年大幅增加,甚至快要达到与LCD达到平起平坐的局面,显见面板业者的研发重心正逐渐转往OLED领域。

图4 2011~2012年SID展会电视显示器技术与TFT类型比重变化

其中,OLED显示器技术主要推动者就是韩国厂商--三星和乐金显示。相形之下,台湾面板制造双虎--友达和奇美,虽然也正积极推动OLED面板量产,并已在中小尺寸技术领域揭露重大进展;但是在大尺寸OLED电视显示器方面的开发速度与制程技术能量,目前还是落在韩国厂商之后;迈入2013年,台湾面板商是否能快速跟上,进而与韩商共同瓜分大尺寸OLED显示市场商机,颇值得产业界期待。














































标签: OLED电视 韩国面板 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购