详情页
首页>资料大全>企业资讯
2012安防行业各类的监控摄像机大盘点
中国安防报    发表于   2013-01-21
视频监控系统国内市场发展潜力巨大,预计到“十二五”末,国内监控摄像机的每千人拥有量将达到25台,同时考虑设备更新、出口产值增加的因素,预计2015年视频监控设备产值将超过1100亿元...

    “平安城市”是近期中国安防业发展的重要推动,11年起在全国范围内推行,预计“十二五”内带动2400万个摄像头、约合1200亿元左右的行业产值。视频监控系统国内市场发展潜力巨大,预计到“十二五”末,国内监控摄像机的每千人拥有量将达到25台,同时考虑设备更新、出口产值增加的因素,预计2015年视频监控设备产值将超过1100亿元,CAGR达到23%。摄像机作为监控领域前端设备的排头兵,2012年行业市场发展状况如何?本文以监控行业重点应用的摄像机类型为导线,逐门探讨2012年各类摄像机行业发展状况。

    宽动态摄像机:市场细分,前景广阔

    随着使用环境的迅速扩大和使用者日益多元化,摄像机的技术和分类也发生了巨大变化。各生产厂商始终致力于提高摄像机的新技术,使其能够程度的满足应用要求。其中宽动态摄像机是非常重要的一个分支,在一定程度上也体现了一个摄像机生产厂商的技术发展实力和发展方向。我们知道,摄像机的核心是CCD,目前国内没有CCD的生产能力,主要集中在日本和韩国。由于CCD在生产过程中分不同等级以及生产商获得的途径不同,造成CCD的采集效果也不同。一个简单的检测方法,就是将摄像机通电,不接镜头,用手遮住镜头接口,看图像有没有亮点,雪花大不大,然后接上镜头,将摄像机对准一个色彩鲜明的物体,查看监视器的颜色是否有偏色,图像有无扭曲现象,色彩和灰度是否平滑。

    1997年松下开发出超动态技术,并将其应用在摄像机上推向市场。随后,全球各大主要摄像机生产厂商也相应推出了带有自己宽动态技术的摄像机。一时之间,宽动态技术在这几年飞速发展,摄像机的动态范围也在不断扩大,也出现了以双速CCDDSP、普通CCD双速快门等技术。现在的宽动态摄像机一般都采用专用的DSP电路。它首先对明亮区域的被摄物体用合适的快门速度进行曝光,然后再对阴暗区域的被摄物体用适合的快门速度进行曝光,后将两个图像用DSP数字信号处理,将捕捉到的两幅图像重新组合在一张图像上,使其扩大了可能处理的动态范围,使得明亮区域的被摄物体和阴暗区域的被摄物体都可以看得很清楚。

    随着DPS纯数字传感技术的诞生和传播,更高的动态范围和更真实的色彩将逐渐出现在新一代的宽动态摄像机中。目前,富尼泰达推出的代运用DPS技术的宽动态摄像机,市场反响不俗,相信在以后的市场检验中会逐渐彰显出它的魅力。可预计在不久的将来,宽动态摄像机市场会面临DSP和DPS两种传感技术的竞争,动态范围也势必不断扩大,前景广阔。

    低照度摄像机:应景平安城市应用风潮

    低照度摄像机要主要依靠自身的性能来实现在微弱光线下获得较好的监控效果,使其对对外部环境依赖较小,对于特殊场合,夜间能实现隐蔽监控。由于对低照度摄像机可靠性、性能要求都比较高,因此价格也相应高于普通摄像机,用户预算也应该要比较高些。随着平安城市建设的不断跟进,低照度摄像机的需求也越来越大。

    在“平安城市”项目、金融、文博、酒店、写字楼、住宅小区、平安村居、校园、港口、高速公路、街道等场合,对摄像机性能要求比较高,由于常规型摄像机难以满足24小时连续监控的需求,所以低照度摄像机成为首要选择。这些应用中,例如“平安城市”项目,夜间光照不足,又不可能大规模安装补光照明设施,在这样的情况下,要得到较好的监控效果,就需要安装高品质的低照度摄像机,既能保证监控效果,又能简化系统构成和实现较好的可靠性和较低的成本。

    除了上述这些传统的监控领域,森林、医院等地方,一般也会安装低照度摄像机,这些场合,环境光照不理想,但又不宜外加光源,例如医院,为了保证病人休息,不方便通过补光等方式来提高环境照度,就只能在摄像机性能上想办法,所以需要安装低照度摄像。

    还有一些场所,没有条件加光源,也需要使用低照度摄像机。例如一些工地、油田、厂区、货场等室外场所,监控面积大,又往往没有路灯,这种情况下,采用普通摄像机就不能保证监控效果,也需要采用低照度摄像机,才能保证有效的监控效果。

    网络摄像机:市场叫好不叫座

    随着网络时代的到来,网络监控是大势所趋,在连续几年的网络监控猛烈的攻势之下,模拟摄像机的市场的增长开始呈现收缩局面。在整体市场份额及模拟监控市场份额增长放缓的情况下,调查数据显示,今年网络摄像机市场规模与2011年网络摄像机市场规模相比有22%的增长幅度,预计网络摄像机市场规模大约为26.96亿元人民币,占整体摄像机市场规模的23.81%。

    此次对HD-SDI的市场应用情况进行了调查,但就调查数据显示,HD-SDI摄像机产品的销售额并没有明显的增长,原因可能是其市场认知度仍较为有限,同时HD-SDI还有未经压缩的巨大数据量存储和传输距离上的问题,预计短时间内HD-SDI的市场应用不会有太大突破。喜恩碧电子(深圳)有限公司营销中心品牌营业部经理关春立指出:“HD-SDI国内现有厂家主要处于研发推广阶段,以市场宣传,培育市场为主。”从整体市场来说,HD-SDI所占市场份额极为有限。因此本文仅针对模拟摄像机和网络摄像机展开讨论。

    根据本次调查活动数据分析,预计2012年中国摄像机的整体市场规模约为113.2亿元人民币,与2011年相比增长幅度约为5.03%;模拟摄像机的市场规模预计约为86.24亿元人民币,与2011年相比增长约为1%,占整体摄像机市场的76.2%。但在二者交替更换的过渡期内,在可见的未来,相信模拟监控仍将具有较大的市场份额。

    相比之下,百万像素网络摄像机的涨幅则相对振奋人心一些,据统计,2012年百万像素网络摄像机的市场规模约15.98亿元人民币,与2011年百万像素网络摄像机市场规模相比预计增长31%,占网络摄像机市场规模的59.27%,占整体摄像机市场规模的14.12%,尽管增长较为明显,但也远无法与2010-2011年所增长幅度相比。同时上一年百万像素网络摄像机市场已经达到了一个较大的基数,今年从整个市场来看,百万像素网络摄像机的市场进入一个相对缓慢的平滑增长状态。

    红外摄像机:夜视应用激增,行业技术待提升

    视频监控向室外发展,室外监控向夜视发展,夜视的发展方向目前是基于红外光。这个趋势已成为绝大多数摄像机行业人员的看法。近几年,国内经济高速发展,城市综合治安和交通监控也承受着高速发展所带来的空间的压力,技术的瓶颈,规模的局限,市场的混乱等等。现在,夜间监控世安防监控中重要的考虑因素,在很多场所,要实现24小时监控。要实现24小时监控,现在的监控摄像机中,一般采用的是低照度与红外摄像技术,这两种已经在监控领域获得广泛应用。下面我就为大家来分别介绍一下低照度与红外摄像技术在监控领域的发展情况。

    随着社会的发展,夜间监控的需要,确定了监控技术的发展方向,对于这个技术分析我们分四种情况讨论,种是高感度的CCD和低照度功能组成的基础部分;第二种红外照明加黑白摄像机,对于索尼中国来说目前并没有这块业务;第三种就是直接红外摄像机;第四种是一些更高端的摄像机,像图象增强型CCD或电子倍增型CCD的摄像机,直接的一个特点就是灵敏度相对于其他摄像机要有大幅度的提升,比如说一千倍或者几千倍,但造价也会大幅提升。

    现在监控领域,在全国很多地方需要24小时昼夜监控,所以红外摄像机这一块,包括对红外夜间低照度摄像机,得到广泛应用,这是一个趋势。对于红外摄像这块,我认为也就是这样,而且市场情况会越来越好。刚开始进入的时候,红外市场还是低照度和红外摄像机的使用,这是我们的一个起步点。开始觉得红外灯安装问题是很大的问题。随着市场需求的出现,案件发生基本上95%以上都是夜间,这是国际上统计的数字。所以夜间监控比白天监控更重要,所以真正的监控,夜间监控是重中之重,像北京这种大城市照明已经足够了,成像清晰度比国外还要好。但是中国大部分城市12点以后是一片黑暗,所以红外灯的应用是不可避免的。红外灯光安装是一个大问题,摄像机技术发展有待提升。


防爆摄像机:期待更严格市场监管

    随着煤矿、石化等场所的增加和扩建,市场中关于防爆摄像机的讨论也开始火热起来,特别在一些常规摄像机厂家也宣称涉足防爆摄像机后,防爆摄像机市场一度出现炒作概念的宣传误区,而一些厂家也有意在防爆与防暴中混淆概念,误导消费者,更为防爆摄像机披上一层神秘的色彩。防爆摄像机市场发展期待更严格的布局和监管,消费者在选购的同时需谨慎。

    防爆摄像机市场的火热必将带来一些“捞一把”的企业。近两三年,不少之前做普通摄像机的厂家进入到防爆摄像机领域,其中大部分企业均按照防爆摄像机的强制要求进行产品管理,但也出现部分企业打着“防爆”的旗号,在不具备防爆设备的生产和检测能力下,降低产品标准,从而以低成本冲击市场。

    防爆摄像机需要通过国家相关机构的防爆检验,并发放合格证书,才能真正上市进行销售,而一款产品的检验费用则在8000元到20000元之间,对于一些厂家而言,这笔费用将成为巨大的企业成本,同时也将成为合格产品与不合格产品的分界线。其实在各地需要安装防爆摄像机的场所均是特殊场所,对摄像机的要求均非常苛刻。然而,由于部分工程商或是甲方对防爆摄像机了解不够,加上部分厂家混淆概念的宣传,使得一些工程采购了不合规格的产品,严重的甚至造成了恶劣的后果,这无论是对防爆摄像机厂家还是工程方,都是不可估量的损失。对于特殊要求的防爆摄像机,我们也希望行业、政府相关职能部门,能给以超乎寻常的关注和监管,使得行业能更健康、有序的发展。

    全景摄像机:未来应用范围将逐渐扩展

    随着科技的进步,体育赛事直播的方式越来越先进。传统的依靠广播转播系统的方式,不仅步骤繁琐且效率低。观众若要真实感受赛场上的激烈竞争,在球场原有的基础上布控智能化的视频管理系统,通过多媒体管理,以视频摄像机和视频拼接系统的方式进行远程操控。在无人操控情况下,用视频服务器获取前方图像信息。当然,随着科技的进步,人们对生活要求的提高,全景摄像机应用范围将会逐渐扩展。

    全景摄像机的应用范围,一般包括公共场所、工业监控、交通管理、医疗设施、楼宇监控、校园、商场与娱乐休闲场所等。但由于全景摄像机的推出时日尚短,技术上有其局限性,如上文所述的图像失真等问题,以及鱼眼全景摄像机的超广角效果,虽然能监控大范围面积,但相对来说,它的焦距很短,使得侦测范围大受限制,大约在半径5米内可以看清人脸,更远的话就会显得模糊。

    因此,在实际运用上,全景摄像机比较适用在空间小、监视环境简单的场所,例如零售店、小型商场、电梯、停车场与会议室等等。只需要一台全景摄像机,就能实现无死角、看清细节的监控。至于环境简单而空旷的场景,例如大型会场等,由于架设多台监控摄像机有其不便性,使用全景摄相机也是个不错的选择。但若是要应用在相对复杂的环境里,例如人流量大的商场、步行街、十字路口等,全景摄像机则仍然无法完全替代枪机、半球等常规型传统摄像机,所以一般还是建议搭配常规型摄像机使用,彼此互补不足。

    一体化摄像机:关键技术不容忽视

    摄像机在诸多领域的应用,为一体化摄像机的发展道路指明了方向,无人实时监控的模式会全面涉及各个行业,届时一体化摄像机的独特优势将会发挥得淋漓尽致。不仅如此,如隐私区域遮蔽、图像翻滚、移动侦测等智能功能的嵌入,使其实用性更强,应用领域更广。

    高清一体化摄像机的关键技术分析随着科学技术的不断进步与发展,高清摄像的技术也在不断的改革与更新,高清技术成为了其行业发展的关键。首先高清晰度的图像必须要靠好的终端显示设备来表现在人的视觉面前的,在实际使用中隔行扫描监视器的图像闪烁严重,容易使人产生视觉疲劳。若监视器的清晰度低则同样达不到整体清晰度的要求。因为监视器的清晰度时由监视器、视频通道的带宽和显像管的点距、会距所决定的。据资料显示,其通道带宽与清晰度之间的折算理论上限为1M/80线左右,若再考虑高清晰度时的视频信号幅度下降因素,要达到显示400线的视频图像,则监视器清晰度指标按经验应采用600线以上的机器。

    就传输系统而言,视频图像的传送一般会选择同轴电缆、双绞线、UTP线(即网络传输)、无线传输、光缆传输等方式,不管采用哪种方式传输,必须使图像从前端传输到后端的整个系统中的各个环接的带宽>6M,这样才能保证图像达到高清晰度的要求,并符合工程及技防检测上的要求。

    为配合高清晰度摄像机的使用,中间处理设备,包括矩阵、硬盘录像机,视频服务器、各种视频编码器等等都必须满足带宽和图像压缩的要求,才能使高清一体化摄像机充分发挥其内在的作用。光靠使用高清晰度摄像机而忽视其他配套设备的选用是达不到真正目的的。

    目前,由于铜缆的价格不断上升,视频图像采用光缆传送的成本不断下降,在较长距离或多幅图像的传输中,采用光缆传送不失为一举多得的方案被广泛采用。由于光缆的带宽大、衰减小、高抗干扰、体积小、保密性强等特点,可较好保证图像传送的各项指标。当采用其他方式传送图像时,也必须保证通道的带宽。

    枪式摄像机:分辨率是衡量优劣的关键

    网络摄像机主要结合了互联网技术中先进的网络通讯技术和计算机数字多媒体领域中先进的图像语音压缩技术和图像控制技术,实现专业远程监控管理。作为网络摄像机的分支,枪式摄像机逐渐被重视。枪式摄像机高清的成像技术,高清透雾功能、红外侦测锁定、日夜转换红外摄像功能等已在电视监控工程中被广泛使用。

    分辨率是衡量黑白枪式摄像机优劣的一个重要参数,指的是当枪式摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器(应比摄像机的分辨率高)上能够看到的多线数,当超过这一线数时,屏幕上就只能看到灰蒙蒙的一片而不再能分辨出黑白相间的线条。

    视频会议摄像机:引领信息化应用

    在信息化大潮的引领下,视频会议的应用范围日益广泛,已经有初单纯的专业领域应用扩展到更为广阔的消费市场。在一套完整的视频会议系统中,会议摄像机的应用效果直接决定着会议的质量。然而,作为专业性产品,普通大众对于会议摄像机的了解有限,因此,大多数用户不仅对于产品的选择感到茫然,对一些常见的问题更是束手无策。

    在实际的选购中,用户往往认为摄像头的像素越高就越好,其实这一想法过于片面。不可否认,像素值是影响摄像头质量的重要指标,也是判断其优劣的比较重要的标志,但是用户应当注意的是,像素值越高的产品其的解析图象的能力也就越强。这样,在摄像头进行工作的时候,计算机进行数据处理的能力也要求较高,否则会造成画面的延迟,从而影响了视频会议的传输。

    视频会议的实际应用中,一般是照像解析度高于视频解析度。市面上摄像头所能给出的分辨率的种类也是不相同的,所以用户在选购的时候要注意,有些分辨率的标识是指这些产品利用软件所能达到的插值分辨率,但和硬件分辨率相比还是有着一定的差距的。
标签: Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购