详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPhone或借OLED屏幕引领新一轮显示潮流
腾讯科技    发表于   2013-01-21
   

Sony 在2013 CES上展示的4K OLED电视,有着令人惊叹的显示效果(腾讯科技配图)
褚延泽/文
iPhone还能带来什么惊喜?也许还是在那块屏幕上。
相较之下,你会发现iPhone 5屏幕显示的色彩更加鲜艳浓郁,图像看起来栩栩如生,但又不像三星Galaxy S系列的手机那样色彩过于艳丽偏色。
事实上,从 2007 年发布的代iPhone到的iPhone 5,每一代的iPhone在显示效果上都有很大的进步。但是,他们的屏幕无论是IPS还是Retina Display,都属于TFT-LCD屏幕。
不过,革命即将到来。2014年发布的新一代iPhone极有可能使用被誉为“下一代显示革命”的OLED屏幕。
OLED屏幕的使用现状
目前我们接触到的大多数屏幕,从手机、平板电脑到笔记本和电视,都使用了TFT-LCD屏幕。OLED相比较TFT-LCD屏幕,由于在显示原理上的不同,可实现更高的对比度,更加惊艳的色彩显示,更薄的厚度以及优异到令人惊叹的黑色表现,在响应速度上更是让TFT-LCD屏幕望尘莫及。
已经有厂商在2013 CES上发布了可弯曲的OLED屏幕,这在TFT-LCD屏幕上是很难实现的。
其实也不用等待可弯曲屏幕,如果你是三星Galaxy S系列手机的使用者,你已经在享用OLED技术。
你也许会想:“原来那种看上去过于艳丽、偏色的AMOLED屏幕就是所谓的OLED屏幕?看起来还不如iPhone 5的屏幕舒服嘛。”
确实,三星的AMOLED屏幕的表现不尽如人意。用三星手机浏览白色的网页时,屏幕上却仿佛蒙着一层淡蓝色的膜。
根据专业仪器的测试,三星的AMOLED屏幕虽然有着宽广的色域,但是在色准、亮度和色温等多项指标上均有着糟糕的表现,甚至还不如iPhone 5使用的TFT-LCD屏幕。
这是因为三星使用的AMOLED在技术上解决不了蓝色子像素的发光稳定性和寿命问题。在OLED的发光材料中,绿色子像素的发光材料稳定、可靠、制备成本低。所以无奈之下,三星只好将绿色子像素和红色、蓝色子像素进行2:1配比使用,减少蓝色子像素的使用量。
OLED屏幕的更大想象空间
三星这种使用Pentile次像素排列的AMOLED屏幕可无法代表OLED的真实水平。虽然如今韩国的面板厂商混的风生水起,但若要论技术水平,它们和日本厂商还是有着一定差距的。在诠释色彩为精准的Sony BVM 彩监上,Sony 使用了他们引以为豪的STE-OLED,那种惊艳、精准到极致的显示效果让人看过一眼,便久久难以忘怀。
即使是在2013CES上展示的各种OLED电视,都有着秒杀一众LCD屏幕的出色显示效果。Sony 展示了“The World"s First and Largest 4K OLED TV”,让在场的观展者都惊叹不已。
只是如今OLED电视实在太昂贵,以致于所有展示了OLED 电视的厂商都不打算在短期内量产这样的OLED电视,除了使用了白光OLED+CF来制备 OLED电视的LG。LG 的OLED电视在今年3月就即将开始销售了。这种OLED 电视因为采用白光OLED+CF的方式,所以成本大大降低,但显示效果也大打折扣。即使这样,这款OLED电视的价格也高达数万美元,仍然不是一般人能消费起的。
苹果或将借OLED引发“显示革命”
OLED 要走入寻常百姓家,还需从小尺寸手持设备上开始。三星的AMOLED因为技术上的不成熟,并没有发挥出OLED应有的水平。
但苹果已做好的充分的准备:相关专利的申请以及供应链的布局。早在2011年底,美国专利和商标局就公布了一项来自苹果的名为“高效能有机发光二极管显示屏”的专利。
传全球的中小尺寸面板供应商Japan Display Inc,已经计划在2013年在茂原工厂设置小尺寸OLED面板的产线,目标为供应给苹果使用,2014年可实现量产。
如果一切顺利,使用OLED屏幕的iPhone很快就会到来,下一代显示革命或将在2014年由苹果引领。
标签: 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购