详情页
首页>资料大全>企业资讯
瞄准工控领域 英飞凌推XMC1000 MCU
EEWORLD    发表于   2013-01-22

近年来,飞思卡尔、恩智浦等各大厂商纷纷发力32位MCU。日前,老牌单片机厂商英飞凌推出了基于ARM Cortex M0的32位MCU——XMC1000,不过和飞思卡尔、恩智浦不同,英飞凌的XMC1000系列将主要用于工业控制领域,英飞凌预计将于三月提供产品样片,该定位相对低端的32位MCU将与英飞凌此前推出的基于ARM Cortex M4产品XMC4000系列形成互补。

英飞凌透露,32位的XMC1000的价格将会与8位单片机价格接。XMC1000采用65nm嵌入式闪存工艺,目标应用为取代工业上传统低端8位MCU处理器,包括传感控制、驱动控制、LED照明、数字电源转换、不间断电源、以及包括泵、风扇以及电动车等产品的马达驱动。

“XMC1000系列可以应对从8位到32位广阔的市场,除了价格更便宜,产品还提供优化的外设、与MXC4000系列的全兼容,免费的DAVE开发环境等。相信XMC1000系列产品可以激发8位开发者迁移至32位的决心。”英飞凌工业及多元化电子市场事业部微控制器高级总监Stephan Zizala表示。

XMC1000系列产品包括入门级XMC1100、功能级XMC1200以及控制级XMC1300。

片上闪存从8KB至200KB,远高于目前的8位单片机。同时包括PWM定时器,12位AD转换器以及自定义端口等功能。同时也包括触摸屏及LED显示控制,以及专用的马达驱动协处理器。

为了满足工业控制用,XMC1000已经过IEC60730 B级安规认证,支持128位AES加密,工作电压从1.8V至5.5V,温度范围由-40°C至105°C。

标签: 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网