详情页
首页>资料大全>企业资讯
国内、国外LED灯具标准比较
中国照明网    发表于   2013-01-23

  随着白炽灯的禁售政策出台,LED照明灯具被推上了市场大舞台,但是LED照明灯具所依赖的产业发展标准和测试方法很少有人清楚,产业发展标准和测试方法是其性能和安全性的保障,国家标准和测试方法对新照明产品设计和培育消费者信心是非常关键的,所以我们下面,我们就介绍一下我国LED灯具有关的GB国家标准的出版情况。

  1、目前国内LED灯具标准的情况

  a)LED灯具有关的IEC标准的出版情况(表1和表2)

  2、目前国内LED灯具标准的情况

  LED灯具有关的国家标准的出版情况(见表6和表7)。

  从上面总结的表格中可以看出,与LED灯具有关国际IEC标准(仅EMC)对应的LED灯具有关GB国家标准(仅EMC)基本满足现行LED灯具电磁兼容性测试要求。而除EMC外的与LED灯具有关的国际IEC标准大部分集中在安全标准上,性能有关标准仍缺乏。

  在LED光生物安全性检测标准上,由于LED出身于半导体行业,一直以来,LED的光生物安全问题都是按照IEC60825-1标准进行衡量。然而,随着研究水平的不断深入,人们发现LED的宽光谱和扩散光束输出特性与激光存在显著的不同,IEC60825-1标准明显不能够完全满足LED产业发展的需求。鉴于此,CIE于2002年发布了CIES009/E:2002《灯和等系统的光生物安全性》。此标准可对发射200nm到3000nm波长范围的灯和灯系统光学辐射的光生物危害进行评估,包括发光二极管(LED)但不包括激光。此标准适合用来评价LED灯具的光生物安全性。的CTL提案(PDSH0748)中涉及到LED光生物安全的标准已经改为IEC62471。目前许多欧洲国家已经开始使用IEC62471标准进行LED灯具的光生物安全性评估。所以,从技术上讲,LED灯具的光生物安全性标准目前已经制定完成,可以使用。为与国际标准接轨,我国也于2006年发布了等同采用IEC62471的国家标准GB/T20145-2006《灯和等系统的光生物安全性》,为LED灯具光生物安全性能检测提供技术支撑。

  目前,目前市面上常见的LED照明灯具类型主要有以下几种产品类型:LED射灯、LED灯杯、LED灯座、LED灯头、LED灯带、LED灯管、LED灯具、LED灯条、LED软灯条等(点击查看LED灯条优质供应信息://www.dzsc.com/product/file1538.html)。

标签: Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购