详情页
首页>资料大全>企业资讯
汽车LCD兴起 大屏智能手机料将翻倍
21ic    发表于   2013-01-24

21ic讯 汽车全彩液晶显示器(LCD)全球出货量2012-2016年将增加近一倍。部分原因在于美国要求汽车安装后视摄像头,这将导致中档及经济型汽车增加使用LCD。

预计2016年汽车LCD出货量将达到1.168亿块,比2012年的6170万块大增89%。在预测期内,每年的增长率都将达到两位数,在15-23%之间。2015年出货量将突破一亿大关,如图所示。这些产品都是全彩TFT-LCD。

大屏智能手机在CES上露面;2013年出货量预计增长一倍以上

美国加州2013年1月16日-手机平板正在成为热门产品,预计今年全球出货量有望增长一倍以上。在上周拉斯维加斯消费电子展(CES)上,可见这种产品的受欢迎程度。

手机平板,是指屏幕尺寸为5英寸或者更大的智能手机。2013年手机平板出货量预计达到6040万部,比去年的2560万部激增136%。

英特尔推出新款Atom处理器平台,针对快速增长的低端智能手机市场

美国加州2013年1月16日-英特尔推出了一款新的Atom处理器平台,专门面向新兴经济体快速增长的低端智能手机市场。这是非常精明的策略,可能帮助英特尔扩大目前在移动领域中极低的市场份额。

英特尔在上周的CES展会上隆重推出上述新款处理器平台。

标签: 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索