21ic讯 据IHS iSuppli公司的存储市场简报,即使超级本目前表现较弱,但由于市场继续热衷于固态硬盘技术,2013年固态硬盘(SSD)仍将是存储产业的亮点。
今年SSD营业收入预计达到107亿美元,比2012年的70亿美元大增53%。去年增长率与之相近,比2011年的46亿美元增长52%。在接下来的三年,该产业将继续以两位数的速度扩张,2016年营业收入将达到207亿美元,如图所示。
图:全球固态硬盘营业收入预测 (以10亿美元计)
预测期内的SSD营业收入数据覆盖消费及企业领域的传统固态硬盘,以及与硬盘(HDD)配合的缓存SSD。缓存SSD与硬盘共同构成复合存储解决方案,比如英特尔超级本就采用这种方案。预测数据中不包括混合硬盘的营业收入,在这种硬盘中,NAND闪存位于硬盘内部。
有几个理由支持对于今年SSD前景的乐观展望。SSD可以代替个人电脑中的硬盘,使用NAND闪存半导体,而不是使用传统的旋转介质。
其中一个影响较大的因素是,NAND闪存平均销售价格降下来了,建立了新的价格预期。价格降低,开始吸引消费者,而且越来越多的PC厂商更加愿意在电脑中使用曾经非常昂贵的SSD。第二个因素是,一波搭载Windows 8的超级本开始激发消费热情,今年超薄电脑增长势头可能更加强劲,进一步推动SSD产业发展。后是企业因素,由于主要厂商以及初创企业推出新产品,SSD的使用也在不断增长。
SSD营业收入稳步增长,其规模到2016年将相当于HDD产业的50%以上。IHS iSuppli公司认为,即便如此,还有更大的发展空间。随着NAND克服变动成本问题并采用效率更高的光刻工艺,固态PC、服务器和存储阵列等产品的成本将变得更加容易承受。SSD目前使用NAND闪存,而STT-RAM和resistive RAM等非易失性记忆体的近期发展情况暗示,未来SSD的性能将不断改善。
超级本的销售情况一直不够强劲,对超薄电脑使用的固态硬盘(SSD)中的闪存前景带来负面影响,这是SSD市场的一个痛处。虽然超级本与SSD在渗透消费计算领域方面取得了一些成功,但总体市场接受情况一直不如人意,需求增长缓慢,严重低于预期水平。这种情况阻碍了SSD的增长,如果超级本市场像初期望的那样腾飞,SSD的增长本来会更加迅速。
对于SSD生产商来说,今年他们的命运将取决于其如何顺应市场趋势。例如,新兴的缓存SSD领域将支撑Lite-On这样的小公司以及金士顿。同时,随着企业存储系统的原始设备制造商扩张并改善自己的闪存技术,Fusion-io等拥有专有SSD解决方案的厂商的增长将会放缓。
在厂商重新确定自己产品在价值链中的位置的过程中,仍需回答应用细分与品牌差异化等问题。
例如,有些动态仍有待观察,例如,SSD能否保持价格快速下跌趋势,能否通过削减成本、利润率或改善制造工艺来实现这种趋势。NVM Express、SCSI Express甚至UFS等新型接口对于SSD技术的影响,也有待观察。在尚未开发的巨大的企业市场,近期展开一系列收购行动的储存厂商展示了强大的实力和资源,而闯进十足的初创厂商则拥有更加灵活的脚步和快速应变的策略,二者之间将展开激烈竞争。
IHS iSuppli公司预测,不论结果如何,预计SSD都将快速增长,尤其是在超级本与缓存SSD终开始得到消费者青睐的情况下。