详情页
首页>资料大全>企业资讯
恩智浦通过ZigBee和JenNet-IP连接智慧型节能住宅
EEWORLD    发表于   2013-01-24

中国上海,2013年1月23日讯 – 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)近日宣布推出针对物联网的JN516x系列无线微控制器以及可简化ZigBee®、JenNet-IP™和其他IEEE 802.15.4应用商业开发的全新评估套件。JN516x-EK001评估套件提供产品设计所需的所有硬件和软件构件,并包含基于JenNet-IP的智能照明系统等多个演示、使用ZigBee Smart Energy的多个电能计量应用、ZigBee Light Link以及RF4CE控制系统。恩智浦在2013年美国国际消费电子展(CP8号展位)上展示其超低功耗、高性能的无线微控制器。使用恩智浦无线微控制器的众多智能住宅和能源产品之一是Cherry的无线电能采集开关,它无需电池即可工作,并可用于需要通断开关的任何住宅应用。

恩智浦半导体智能住宅和能源产品线总经理Marcel Walgering表示:“对智能照明、住宅自动化和能源管理应用而言,JN516x无线微控制器系列汇集了价格/性能、片上存储器和超低功耗以及软件堆栈选择的组合。我们推出的开发工具包以及我们在消费电子展上的演示,突出了恩智浦JN51xx平台将物联网引入住宅的创新而实际的方法。”

标签: 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购