详情页
首页>资料大全>企业资讯
2013年众多企业看好LED“钱景”
电子市场    发表于   2013-01-25

    日前,为期两天的 2013中国(中山)LED中下游产业大会在中山市小榄镇隆重召开,各相关政府领导、业内专家学者、国内外LED产业精英及中下游配套厂商等齐聚一堂,共同总结分析过去一年LED产业发展的经验及存在的问题,探讨2013年LED产业中下游产业发展走势及策略。“2013年我国上游生产LED外延芯片的企业竞争将更加激烈。不排除一些企业不能支撑下来。”中国照明电器协会副理事长兼秘书长陈燕生在全国新能源商会举办的LED照明行业形势发展趋势座谈会上曾表示, LED上游产业迫切需要整合,今年产业整合的力度将加大。

  中国半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长杨兰芳也认为,国内部分LED企业已经逐渐成为具有影响力的企业,龙头企业进行行业整合在未来将成为常态。

  2020年LED占比超50%

  陈燕生介绍,我国LED产业发展自2003年以来呈现快速、持续、稳定发展趋势。去年LED 维持在20%左右的增长速度,产业规模约为1900亿元。目前LED照明产业覆盖包括外延、芯片、封装、应用产品等上下游产业链。

  数据显示,2012年,LED在照明领域的应用保持了40%的增长率,照明应用占LED应用的28%。我国的LED产业起步于20世纪70年代,经过近40年的发展,现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地,产品广泛应用于景观照明和普通照明领域,我国已成为世界大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。

  有数据显示,我国LED产业到2015年产值将超过5000亿元。“2020年,照明产业中,LED将与高效照明同时存在,应用范围也将不断扩大,市场份额也会从现在不到10%占到超过50%。”陈燕生说。

标签: E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索