嵌入式及移动应用软件厂商风河公司(Wind River)公司在近日举办的巴尔的摩军事通信技术大会期间宣布,军用和商用通讯及航空电子产品提供商罗克韦尔柯林斯已经选用风河VxWorks MILS平台来运行其SecureOne处理器和SecureOne防护软件。作为5种跨领域技术构件之中的两种,SecureOne 处理器和 SecureOne防护软件同属于罗克韦尔柯林斯军用战术系统高保障技术系列的组成部分。
作为业界的VxWorks实时操作系统产品系列的一部分,风河VxWorks MILS平台在同一个共享计算平台上提供高安全性、高稳健性、以及高性能,从而可实现多层次安全(MLS,Multilevel Secure)系统以及跨领域解决方案产品的软件开发。
罗克韦尔柯林斯之所以选中 VxWorks MILS平台是因为 MILS 架构可用于开发高稳健性(EAL6+)的MLS系统。这些系统的使用要求安全保密的环境。
以VxWorks MILS平台作为技术基础, SecureOne跨领域技术确保飞行器能够按不同保密级别安全地处理、传递、显示并存储数据,且无需安装物理隔离设备就可使保密数据得到保护。这就让用户能够在同一个显示装置上访问非保密和保密数据,提高了用户的情景意识并降低了用户的工作量,同时也降低了飞行器的体积、重量以及功耗(SWaP,Size Weight and Power)。
“风河非常荣幸能够成为罗克韦尔柯林斯的新型SecureOne 跨领域技术中不可或缺的一部分”,风河公司航空及国防业务高级主管Chip Downing说。“负责建造强大航空、国防以及其它基础设施系统的公司对于功能性以及安全操作的要求越来越严苛,其对系统安全性和安全保障能力要求也非常高。而VxWorks MILS 平台则恰好满足了这些严格的要求。”
在2011军事通信技术大会上,罗克韦尔柯林斯在风河展位展示其运行VxWorks MILS平台的 SecureOne防护软件。