详情页
首页>资料大全>企业资讯
预计:未来几年AMOLED电视面板出货量“有限”
我爱方案网    发表于   2013-01-28

【导读】CES展会上,三星、LG、索尼与松下都展出了自己的原型产品,同时也是“八仙过海,各显神通”,但是预测AMOLED电视面板出货量未来几年仍然有限,并且除了LG的55英寸全高清型号55EM9700今年可能会上市外,其他的都可能延期。

据IHS iSuppli公司的OLED与新兴显示服务,尽管这些厂商不断通过各种不同的技术选择来努力提高产量和降低成本,但在CES上宣布的多数AMOLED电视原型今年不太可能上市,其中LG的55英寸全高清型号55EM9700是个例外。

AMOLED电视面板出货量预计未来几年仍然有限,2013年估计达到几千块,到2015年将增长到270万块,如图1所示。

图1:AMOLED电视面板全球出货量预测 (以千计)

松下与索尼在拉斯维加斯CES上都展示了56英寸4K AMOLED电视原型,都声称自己先在全球推出了这种产品,而且是全球。这些电视号称具有4K的分辨率,是目前1080p电视的四倍。在这两种4K OLED电视原型中,两家厂商都采用了TFT背板,其制造成本低于LTPS背板。

松下的4K AMOLED电视使用图像打印方法,这是一种比较简单的打印技术,使OLED适于生产更广泛的显示器尺寸。相反,索尼使用蒸镀技术在其顶发射RGB OLED结构中沉积有机材料。面板由台湾友达提供,友达在这次展会上也利用白色OLED结构电视展示了自己的32英寸氧化物TFT背板。索尼的发射技术优化了OLED结构,有助于实现更好的光管理、增强颜色纯度并以较低的功耗实现更高的对比度。

采用不同的技术方案,索尼与松下都做出了56英寸超高分辨率(UHD)显示器,像素密度达到每英寸79个像素,是LG与三星OLED电视使用的55英寸全高清面板的两倍。

三星与LG展示了55英寸3D全高清AMOLED电视,有消息称LG的全高清电视将于今年季度上市。LG的AMOLED电视采用氧化物TFT背板和白色OLED蒸镀方法,与去年展示的原型一样。白色OLED不必在OLED生产过程中使用精细金属掩模技术,提供了一个大规模生产OLED面板的更简单方式。

相反,三星的AMOLED电视原型使用LTPS TFT背板和RGB OLED蒸镀方法,与其去年的做法相似。主要用于中小尺寸的显示器,采用LTPS TFT背板与RGB OLED蒸镀的电视呈现出得到改善的OLED性能,大家普遍同意这点。但由于良率较低和成本较高,三星2013年推出采用这些技术的AMOLED电视可能非常困难。

三星与LG在本次CES上还推出了自己的55英寸曲面AMOLED电视原型,这些电视据称拥有4米的曲率半径和全高清分辨率。同时,三星与LG成功制成大尺寸曲面OLED,被视为显示器产业非常有意义的成就。但是,这两家公司在量产方面仍面临挑战,近期曲面OLED电视不太可能上市。

良率与成本仍然是障碍

在CES上,LG还宣布其55英寸全高清AMOLED电视将在几个月内在国际市场推出,价格为12000美元。LG本月已经开始在韩国接受预订,该公司表示将很快开始量产这种全球首款55英寸OLED电视。虽然OLED电视厂商都希望成为公认的市场与技术厂商,但技术、材料与制造工艺都需要进一步改善,才能把AMOLED市场推向市场。

除了技术与大批量制造挑战以外,OLED电视已经面临价格竞争困难,不容易抗衡价格较低、分辨率较高的4K LCD甚至全高清液晶电视。当AMOLED电视生产能够实现大规模生产的时候,液晶电视可能早已在价格与性能方面变得更具竞争力。IHS iSuppli公司认为,尽管厂商在CES上展出了许多原型,但由于仍面临众多挑战,消费者可能还得等几年才能购买AMOLED电视。

标签: 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网