如果说的高清,大家恐怕想到的首先就是网络与数字的应用,在网络摄像机的配置越来越高,数字技术越来越完善的趋势下,模拟监控则多少有些尴尬的局面。由于诸多的"历史原因",使模拟摄像机在高清的实现与设备的升级上相形见拙。久而久之,在我们的印象中模拟监控与高清的距离也就愈发的渐行渐远了。
难道想在便宜好用的设备中,寻找到高清的产品真的就那么难么?其实对于模式设备来说,在当前情况下的高清已经不是什么麻烦的事情。尤其随着960H的成功上市,虽然与网络高清相比还有着很多的小瑕疵,但是对于模拟监控来说,却意味着模拟对于高清寒冰的破除。其实,对于模拟监控来说,只要把握住三个关键环节,出现高质量的监控效果就并非是是什么麻烦事儿。
谁说模拟难高清 三大部分拯救监控画质
传感器成就高质前提
对于如今的模拟监控摄像机来说,大部分仍是采用CCD作为自己的传感器芯片。虽然这已经在模拟设备的应用中达到了一个相对成熟的地步。但是,作为高清需求的CMOS,显然是模拟监控设备不得不迈过的一道坎。
对于当前的CCD传感器来说,当前主要的CCD标清成像芯片主要能够满足的像素集中在510H和760H的水平。虽然经过一定的优化,可以将像素的清晰度提升到540线到560线的水平。但是受制于CCD技术本身的局限性。如果实现模拟高清,除非引用960H的CCD,否则想借助原有技术的加工是几乎无法实现高清愿望的。
不过笔者认为,在当前技术条件与应用需求下,560线已经能够满足许多的监控要求,高清对于监控来说更多的是一个概念。而在实际的使用中,如果我们的需求并非标准的高清,采用标清传感器借助ISP加强成像效果的方式,可以算是一个经济实现高质成像的有效方式。
图像处理实现重要补充
在前面的内容中,我们提到了借助ISP提升监控摄像机性能的方式来获得更加清晰的效果。那么,ISP又是通过何种的功能实现的呢?
其实在应用中,ISP的主要功能有图像插值、3A、伽玛校正、图像去噪、宽动态等功能。可以说它就是图像处理的重要中枢环节。因此,如果要是想令模拟监控设备实现高清或者较高的图像成像质量,ISP在选择时,一定要能够支持960H的效果实现,从而能够使摄像机的水平清晰度达到650线以上。
如今,为了能够让摄像机实现更高的成像能力。模拟高清ISP在图像去燥、宽动态等功能上也都有了非常现代性的改进。并且使ISP采用3D降噪技术,在原有的帧内去噪的基础上,增加了帧间降噪的功能,降噪效果更为明显。这样的配置主要提升了模拟监控在夜视工作中的性能,甚至有时候能够达到优于网络的水平。
模拟监控为何不能高清
镜头效应是根本
其实,如果说到高清的实现,那么镜头是绝对不可不提的一个重要的方面。作为整个视频监控系统中为关键的部分,监控镜头的优劣可以说直接影响着摄像机的性能指标,甚至是整个系统的监控效果。
客观的说,虽然监控摄像机的镜头参数拥有很多种,而且识别的方式与影响效果也有着明显的不同。但是对于模拟设备的高清需求来说,恐怕只有百万像素以上的镜头才能满足我们的清晰度需求。否则,其它任何的调整都会带来美中不足的结果。
也许在不少用户的心中,高清更多的是与网络与数字画上等号。但是在实际的应用中,高清在很多时候却并没有我们想象的那么复杂。只需我们把握了监控系统,或者说是摄像机中的关键部分,高清对于模拟系统来说其实也并非是什么难事儿。