详情页
首页>资料大全>企业资讯
CEVA推出针对CEVA-MM3101成像和视觉平台而优化的全面计算机视觉软件库
EEWORLD    发表于   2013-01-28

的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商 CEVA 公司发布用于开发视觉功能应用的全新计算机视觉(CV)软件库CEVA-CV,面向移动、家庭、PC和汽车等应用。该软件库针对 CEVA-MM3101 成像和视觉平台而优化,可让应用开发人员简便且高效地为集成CEVA-MM3101的系统级芯片(SoC)增添视觉功能。

CEVA-CV以用于计算机视觉处理的标准编程功能软件库OpenCV为基础,包括超过500种常用的计算机视觉功能。CEVA-CV内有面向移动计算、PC、智能TV、自然用户界面(NUI)设备和先进驾驶辅助系统(ADAS)的开发人员所需的主要CV内核和算法,这些功能包括简单的CV内核,比如滤波器、直方图(histogram)和仿射变换(affine transform),此外还包括FAST、RANSAC、连接组件和MSER的复杂CV算法。这套完整的软件库已经针对使用CEVA-MM3101成像和视觉平台的C语言级编译器而全面优化,使用这一软件库,编程人员无需了解处理器的架构,可以使用高级语言进行开发,显著缩短了开发时间并简化了开发过程。

CEVA市场营销副总裁Eran Briman表示:“CEVA-CV 计算机视觉软件库 的推出是我们投资超过100人力年工程技术力量用于开发计算机视觉平台和应用的成果。在这个快速发展的技术领域中,我们与合作伙伴和客户共同工作,确定了超过500种重要的支持功能并加以改进,以确保在嵌入式应用中实现的功效。计算机视觉软件编程人员现在能够轻易将这些功能添加到任何采用CEVA-MM3101的SoC中,并利用CEVA-MM3101矢量处理器引擎和C语言编译器来实现目标应用的出色性能。”


嵌入式视觉联盟(//www.Embedded-Vision.com)创办人Jeff Bier表示:“在CEVA-MM3101成像和视觉平台中增添CEVA的OpenCV-based计算机视觉软件库,这是开发嵌入式视觉应用的重要步骤。嵌入式视觉应用变化多样并且要求高性能(performance-hungry),通过提供大型的优化软件构件库,CEVA可在帮助应用开发人员更轻易地在基于CEVA-MM3101的SoC上创建嵌入式视觉应用,我非常赞赏CEVA在计算机视觉发展蓝图中进行的激动人心的重要开发工作。”

CEVA-MM3101是独特的完全可编程平台,专用于满足先进的成像增强和计算机视觉应用等极高计算需求。通过去除产品中主CPU的负担,并替代用于性能密集型(performance-intensive)成像和视觉处理任务的多个硬件加速器,高效的CEVA-MM3101平台极大地降低整个系统的功耗,同时提供完全的灵活性。CEVA-MM3101的目标应用包括先进的成像增强应用(包括超级分辨率、HDR和视频稳定器)、NUI应用(包括手势识别、面部识别和凝视检测)、ADAS应用(包括前向碰撞报警(FCW)、车道偏离报警(LDW)和行人检测(PD))、计算摄像技术,以及视频分析。要了解更多的信息,请访问公司网页www.ceva-dsp.com/CEVA-MM3101.html。

关于CEVA
CEVA是面向手机、便携设备和消费电子产品的硅知识产权 (SIP) DSP 内核和平台解决方案的授权商。CEVA 的IP组合包括面向蜂窝基带 (2G/3G/4G),多媒体 (HD视频、图像信号处理 (ISP)及HD 音频),分组语音 (VoP),蓝牙,串行连接SCSI (SAS) 和串行ATA (SATA) 等。2011 年 CEVA 的授权客户生产了超过10 亿颗以 CEVA 技术为核心的芯片,其中包括所有顶级手机OEM厂商:诺基亚、三星、HTC、LG、摩托罗拉、索尼爱立信、华为和中兴 (ZTE)。如今,全球已交付的手机产品中,超过40% 都采用了CEVA DSP内核。要了解CEVA的更多信息,请访问公司网站:www.ceva-dsp.com。

标签: CEVA CEVA-MM3101 计算机视觉软件库 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网