详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED驱动电源产业发展 还看2013
电子市场    发表于   2013-01-28

  中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装,LED电源以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。在“国家半导体照明工程”的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。

  目前,中国半导体照明产业发展向好,外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元,已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界的生产和出口国,新兴的半导体照明产业正在形成。

  我国LED产业起步于20世纪70年代,经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。在“国家半导体照明工程”的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。在LED产品中,LED照明凭借着其节能、环保的优势已经成为全球化的趋势。近年,在各国政策的支持下,整个LED照明行业的市值呈现出爆发式的增长,作为LED照明关键组件的LED驱动电源产业,自然也迎来了发展。

  目前,中国半导体照明产业发展向好,外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元,已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界的生产和出口国,新兴的半导体照明产业正在形成。可是,发展归发展,LED驱动电源产业依旧存在着诸多问题,例如市场混乱、存在无序竞争、产品同质化严重、产能过剩等等,这些都导致了前几年各界预期的快速发展,出现了“意外”。其实,一个产业的发展,或多或少都会带有一些不利因素,但不管目前现状如何,LED驱动电源产业的发展前景很快将会得到时间的检验。

  1.LED驱动电源的市场现状分析

  由于LED照明具有节能、环保的明显优势,全球都在积极推动LED照明产业向前发展。在全球LED照明产值渗透率提升的同时,事实上也带动LED驱动电源产业的发展。

  1.1 LED照明带动LED电源迅速发展

  随着LED 产业技术不断的突破,其价格的下降、应用领域的扩大以及渗透率的大幅度提升,LED产品市场日渐开阔。

  从全球来看,LED灯已经成为全球化的趋势,世界各国纷纷制订 LED照明的相关扶持政策,积极推动 LED照明产业发展。据悉,在欧美和日韩等发达地区,已经基本普及LED灯。从国内来看,2008年我国主要应用在LED示范应用路灯、太阳能LED、LED全彩显示屏显示器件、景观照明、消费类电子背光等的LED应用产品,产值就已超过450亿元人民币。2009年—2010年为LED产业蓬勃发展的时期,我国不仅在该领域上的投资大幅增长,而且在技术上也实现了一定程度的突破。特别是大功率LED 驱动电源在LED 路灯的需求驱动下,呈跨跃式增长势态。

  据GIL市场调查统计数据显示,2011年我国生产LED路灯68万盏(不计隧道灯),同比增长58%,其中LED路灯安装量达53万盏(不计隧道灯),同比增长51.4%。如果包含隧道灯安装量的19万盏,那么去年用于LED路灯安装的大功率LED电源总量超过了70万台,若以每盏1000-2000元的价格计算,其市场规模在10.50亿元左右。以此推算,加上地铁照明、地下停车场照明及加油站等的大功率LED电源安装,2011年其整个市场规模大约为13亿元左右。

  有人提出,2012年是LED照明发展的关键一年。相关研究机构分析,在今年欧盟全面禁止白炽灯的销售后,全球LED灯炮需求量将由2011年的5.96亿颗,大幅增长至2013年的25亿颗。除普通家庭照明外,LED灯的用途在其它方面也得到不断延展,据第三方调查机构的研究指出,到2020年,在汽车大灯和日间行车灯市场上,全球LED灯所占的比例将会由2011年的13%增至34%。该机构分析,2012年全球LED建筑照明灯具市场规模也将会突破30亿美元,占整体LED照明市场比重约29%。

  在LED照明发展的同时,必然也会带动LED驱动电源等其它LED产业的发展。相关部门预计,2013年我国LED驱动电源数量将达到700万台以上,市场规模将扩大到17.5亿。

  1.2目前LED驱动电源的行业现状

  很多人认为,虽然LED产业目前的发展不稳定,但是LED肯定是未来发展的方向标,所以大部分企业都抱着乐观的心态跟着LED产业发展的步伐,而不是走在前面,做LED产业时代的弄潮儿,引领LED产业朝前进步。由此,我们也就能够明白,为什么目前LED驱动电源产业会出现那么多的恶性价格竞争、同质化、产品鱼龙混杂等不良现象了。

  广州九佛电器有限公司袁裕祥技术部总监说:“LED电源没有统一的产品指标,产品生产过剩,我们国家称这种生产为‘一窝蜂’。”

标签: 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购