详情页
首页>资料大全>企业资讯
IDT 面向智能电网的单相电能计量SoC 荣获“2012 年全国优秀 IC 与电子产品解决方案奖”
中国电子网    发表于   2013-01-28

IDT 高集成、高性能的智能电网电能计量解决方案获工信部肯定

IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.) 今天宣布,IDT 单相电能计量 SoC 在“2012 年全国优秀 IC 与电子产品解决方案 —— 智慧的世界,智慧的应用”评选中获奖。该奖项评选是由工业和信息化部指导,中电网、《世界电子元器件》杂志和中国电子企业协会采购分会共同主办。

IDT 90E46 是针对智能电表设计的高集成、高性能的单相 SoC。它集成了一个电能计量模拟前端、ARM Cortex M0 微处理器、温度传感器、实时时钟和 LCD 驱动器。该器件可提供 5000:1 的业界宽动态范围,帮助电表制造商将多种电表规格合并为一个,从而为电表制造商简化设计和生产流程,并为电力公司降低存储和管理难度。高集成度让系统设计人员可以极大简化硬件设计并降低材料清单 (BOM) 成本。

IDT 公司副总裁兼中国总经理范贤志 (Sean Fan) 先生表示:“我们很荣幸能获得工信部颁发的这一奖项。全新的电能计量解决方案能为客户提供更多的优势。我们在业界的系列产品已经被中国及欧洲的多个智能电表厂商采用,出货量达到 1,200 万。IDT 在被高度控制的行业中实现了前所未有的强劲市场渗透,而从进入市场到取得这一成绩,我们只花了两年。”

IDT 90E46 计量 SoC 完全符合国际标准 (IEC和ANSI) 和中国标准,可满足或超过中国国家电网公司 (SGCC) 设定的要求。该产品补充了屡获殊荣的单相电能计量系列 (90E21、90E22、90E23、90E24),以及推出的 IDT 90E32AS,这是业内首款具备分段非线性补偿技术的多相计量 IC,可提高精度。

标签: E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购