详情页
首页>资料大全>企业资讯
安捷伦推出支持 HDMI 和 MHL 接收机测试的一体化任意波形发生器
EEWORLD    发表于   2013-01-29

2013 年 1 月 29 日,北京―― 安捷伦 科技公司(NYSE:A)日前宣布其 M8190A 任意波形发生器 和增强型 N5990A 测试自动化软件可支持高清晰度多媒体接口( HDMI )和移动高清晰度链路( MHL )接收机测试。

安捷伦的解决方案为工程师进行接收机测试开创了一种全新的方法,并为业内久负盛誉的 Agilent E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台提供了经济高效、外形紧凑的替代解决方案。新测试解决方案可以降低开发成本,同时提供精确的测试结果,灵活性更是远远超过其他 HDMI 和 MHL 测试解决方案。Agilent HDMI 和 MHL 测试解决方案是目前市场上的一体化信号发生器解决方案。

该解决方案中的测试自动化软件可以加快测试速度,使工程师可以对 HDMI 和 MHL 器件的性能进行高效测试,实现极快的测试吞吐量并提高生产效率。

安捷伦副总裁兼数字光测试事业部总经理 Juergen Beck 表示:“安捷伦从 HDMI and MHL 标准诞生之初便展开相关的研发。我们与解决方案合作伙伴 BitifEye 紧密合作,致力于满足客户需求,并为 HDMI 和 MHL 接收机测试提供鼎力支持。我们全新增强的产品系列为客户提供了全套 MHL 和 HDMI 测试解决方案,这是其他厂商没有的优势。”

HDMI 接收机测试所需的两个 AWG 模块可安装在同一主机中。Agilent HDMI 和 MHL 2.0 AWG 接收机测试解决方案的其他优势包括:

•    经济高效的配置。

•    紧凑型装置,无需使用外部时钟源和抖动源以及电缆仿真器。

•    独一无二的测试自动化能力和广泛的测试范围,使用 N5990A 软件可以控制 HDMI 和 MHL 信号发生器和示波器。

Agilent HDMI 和 MHL 2.0 接收机测试解决方案由以下产品组成:

•    Infiniium 90000A 系列示波器和用于对接收机测试配置进行校准的 N5399B 一致性测试软件。

•    以 M8190A 为基础设计的 HDMI 和 MHL 信号发生器。

•    安捷伦解决方案合作伙伴 BitifEye 公司的产品:N5990A 测试自动化软件。

BitifEye 首席执行官 Alexander Schmitt 表示:“通过使用 AWG 配置等先进测量工具进行 HDMI 和 MHL 接收机测试,开发商可以在设计初期及时发现并解决潜在的设计问题,从而帮助产品更快地投入市场。AWG 配置填补了现有 Agilent 和 BitifEye HDMI 和 MHL 接收机测试解决方案的空白,使我们的客户能够选择需要的性能。”

关于 Agilent HDMI 和 MHL 接收机测试解决方案的更多信息,请访问 www.agilent.com/find/automation 和 www.agilent.com/find/M8190A。查看高分辨率图像,请访问 www.agilent.com/find/hdmi_images。

安捷伦将在 1 月 28 日至 31 日举行的 DesignCon 展会上演示高速数字解决方案,展会地点位于美国圣克拉拉会议中心,安捷伦展台在 201 展位。这些高速数字解决方案可帮助工程师对器件进行设计、仿真、分析和调试,在克服千兆位数字设计挑战的同时确保设计的一致性。

安捷伦数字测试标准计划

安捷伦数字测试标准计划的专家积极参加各个国际标准组织,其中包括电子器件工程联合会、PCI-SIG®、视频电子标准协会、串行 ATA 国际组织、串行连接 SCSI(T10)、USB 应用厂商论坛、MIPI 联盟、以太网标准(IEEE 802.3)、光互联论坛等等。安捷伦积极参与这些标准组织的活动,以便安捷伦能够在客户需要时将适当的解决方案推向市场。

关于安捷伦科技

安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com

PCI-SIG 是 PCI-SIG 在美国的注册商标。

标签: 安捷伦 HDMI MHL 任意波形发生器 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网