详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser率先备货超薄型双电层电容器
21ic    发表于   2013-01-30

21ic讯 Mouser Electronics很荣幸成为Murata全新DMF系列2.5mm超薄型EDLC(双电层电容器)的精选分销商。

Murata推出的DMF超级电容器是双电层电容器产品旗下的四个系列之一,可通过比电池或传统EDLC更高的容许电流来提供高功率。DMF超级电容器具有40-60mΩ的低等效串联电阻(ESR)、-30°C-70°C的工作温度范围以及330mF和470mF的电容值。这些双电池电容器与各种功率器件相结合后,能够实现100,000个周期以上的生命周期;使得DMF电容器可以作为免维护电力存储元件使用。DMF电容器拥有业内的功率密度水平,这使其特别适合用作LED闪光灯、数码照相机和手机的辅助电源。 其他应用还包括:为GSM PA、智能电表、紧凑型电机起动器和USB电源总线提供峰值负载辅助。

Murata Americas业务发展经理Mark Waugh表示:“Murata的高峰值电流超级电容器是业内外形小巧的电容器之一,具有电阻低、温度稳定的特性,并且可在各种温度下工作, Murata会继续将满足客户所需功能的尖端元器件与微型封装相结合,从而打造出体积更小、重量更轻的终用户产品。”

Mouser和Murata携手在美国消费电子展发布上述产品及其他新产品

Mouser无源产品部门副总裁Andy Kerr表示:“Mouser与Murata的持续合作使行业可以轻松获得市场亟需且可靠的高科技产品, Murata的超级电容器系列产品充分体现了该公司的可靠技术,Mouser很高兴将其提供给我们的客户。”

Mouser/Murata DMF

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

标签: 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购