本文作者为《华尔街日报》的名嘴、allthingsd专栏作家、美国资深IT评论家莫博士(Walt Mossberg)。如果你想将电脑升级至新的Windows 8系统,那就做好迎接困难和失望的准备吧,尤其是如果你的电脑已经有多于1、2岁的年龄了,就算它在技术上能满足运行新系统版本的基本条件,可是还是问题不断。
这点我深有体会,因为上周花了整整一周的时间倒腾两台大牌且反响非常好的PC,将它们升级至Windows 8系统,一台是2008年的联想笔记本,还有一台是2009年的惠普可触屏笔记本。只能说理想很丰满,现实很残酷,结果很不乐观,丢失很多功能,要知道这两款电脑运行Windows 7效果非常好,且完全满足运行Windows 8的低配置需求。
无可否认,那些升级新款PC的人们会有更好的体验,因为这些新款PC的制造商们本来就预先装载了Windows 8系统,或者已经加入了新系统的软件补丁。我太后知后觉,我升级的这两台电脑没有一台是制造商有提供补丁的机型。这个现象可能是因为它们的硬件没有符合 Windows 8更严格的需求标准。
例如,联想ThinkPad X301笔记本的触控板不能用于在Windows 8的新平板式开始屏幕环境上滚动,也不能执行某些Windows 8的手势操作。而对于惠普Touch Smart 300来说,其可触摸屏幕每次都不够精确或灵敏来可靠地执行Windows 8触屏手势。此外,麦克风也无法工作。还有,为了让我的惠普电脑停止冻结状态,我不得不运行一个程序以擦除大多数已安装的软件,包括惠普和微软的程序。
对于老款PC机来说,充分利用新版操作系统的功能确实不太现实,这种现象再正常不过了,而且Windows 8的变化又非常大。但是让我吃惊的是,我竟然需要越过如此多的艰难险阻才可以发现两款PC不能很好地与新系统工作,我以为微软的安装软件会告诉我这些,可是却没有。
当然,我觉得我也有部分的问题,如果我有考虑全面,然后去联想和惠普的主页翻查,可能会发现这些机型被制造商认为不适合升级。
例如,在惠普的信息页面里就有说到我的Touch Smart不适合升级的事情,在我输入完磨得都已经快看不清的官方产品序列号后,显示结果:“惠普未测试该机型。基于这个原因,惠普无法提供升级指导书或者Windows 8驱动,如果你尝试升级,可能会失去基本的功能性和稳定性。”悲催,我在已经升级后才注意到这个信息。
一个来自惠普的发言人解释说:“任何PC电脑都需要保证硬件、软件都运行良好,这非常重要。我们的产品清单中的一些老款PC机型,包括2009年发布的Touch Smart 300也不能完全利用Windows 8提供的扩展新功能。”
同样,联想发言人说道:“距离X301发布已经5个年头了,联想决定不支持其Windows 8升级,且触控板硬件确实不能支持所有Windows 8的功能。”
微软方也提供了升级助手软件,且它可能也有警告过我相关的问题,在相关网页上可以看到。但是Windows 8 Pro DVD I的盒子只是建议运行这个功能并查看制造商的网页,且这句话被打印在后盖底部,只有很小的一行字。
我的问题在于太过信任微软的Windows 8安装软件。我对安装软件有太大的期望,它也检查了PC机来确定是否可以运行新操作系统,并告诉我是否有一些主要的不兼容性。的确,它有找到一个,那就是机器的蓝牙功能,它还告诉我在运行前卸载这些软件,我也忠实地听取了建议。
我问微软公司为什么安装软件没有警告我可能会碰到的其他不兼容性,一个官方人员告诉我它仅仅是不知道每个机型的性能情况,这也是为什么它建议用户先去找找制造商的说明书和警告的原因。
除此之外,对安装机本身我就发现了很多问题。在惠普机器上,它不能与DVD或者已下载的Windows 8版本工作。所以我只能转换下载的版本至4G USB闪存盘以让它正常工作(它需要至少3G的闪存盘)。
在限期内,也就是本月底,你可以通过下载的方式购买Windows 8的升级,售价为40美金(约合人民币249元),或者通过DVD购买,售价为70美金(约合人民币436元)。这些只是高端Pro版本,还有一些加入的功能需要用户自行进入这些公司网站里。微软并未发布终的正常价格,但是我认为标准版Windows 8至少售价100美金(约合人民币622元),Pro版本Windows 8大约为200美金(约合人民币1245元)。
运行 Windows 8的基本要求是一个1GHz或者更快的中央处理器、至少1G或者2G的内存,这依赖于你的PC是一个要求低的32位数还是要求更高的64位数,这些安装机都会告诉你。你还需要留有至少16G或者20G的空闲存储空间,这仍然是依赖于你的PC是32位还是64位,此外,还需要一个图像处理系统,可以管理被称为“Direct X9 with WDDM驱动”的微软图像标准。
在我对两款机型的测试过程中,实际的安装花费了大约2个小时,但是我用了一整天或者更多的时间来调整每个机器,并获取了Windows 8和它内置app的升级。例如,在安装过程似乎完成后,我发现两款机器都没有Wi-Fi网络连接功能,我只好关闭了防火墙以恢复它,然后在升级我的防毒软件。
在惠普机器上的问题更加严重,我本以为它会更简单一些,因为相比之下它是更新款的机型且还有可触屏幕。在惠普电脑上,Windows 8开始显得非常“淘气”,我甚至在打开app后不可以回到开始屏幕,也就是系统的主界面,且电脑频繁被冻结住。我只能运行一次“Refresh”,这是 Windows 8自带的一个程序,可以重新安装系统,且不会擦除你的数据文件,不过所有的第三方传统Windows程序就难逃此劫了,除了你从微软在线商城购买的新类型的app。这个“Refresh“让我的惠普运行起来好多了,但是麦克风功能丢失,且老款的触屏呈现出的功能性能不是很让人满意。
不管这么多繁琐的问题,头疼的是我丢失了许多程序,比如惠普触屏软件套装、谷歌Chrome浏览器、iTunes、Windows Live Essentials、Firefox等等,我不得不花费更多的时间重新安装这些软件。
总而言之,两款机器运行Windows 8的速度非常快,但是略显笨拙,且开机速度比以前快很多。
有一点不好的是,每个机器都比过去失去了12G到13G的空闲存储空间,真是躺着也中枪。这主要是因为安装机会搜集不兼容的文件到一个特别的文件夹里,叫Windows.old。你可以删除这个文件夹以恢复空间,或者Windows系统会在28天后自动删除它。
温馨提示各位用户们,真心希望大家通过全新的PC机来装载Windows 8系统,相信大部分人还是会按常理出牌。但是如果你没有新款机器,甚至只有一个已经使用3年的PC机,奉劝你还是循规蹈矩,忠于之前安装的Windows系统吧。