详情页
首页>资料大全>企业资讯
千元级四核芯片 高通MSM8x25Q性能评测
驱动之家    发表于   2013-01-31

在刚刚过去的2012年,智能手机市场发展迅猛,四核智能手机比比皆是,不过主流四核智能手机的售价大都在2000元以上,对于众多普通消费者而言,售价还是较为昂贵。不过,同样是在2012年,上游厂商 高通 则发布了全新的 MSM8x25Q 四核处理器,为 千元级 四核手机的登场带来了希望。

高通MSM8x25Q四核处理器包括MSM8225Q和MSM8625Q两款移动芯片,旨在为入门级智能手机提供四核动力。值得一提的是,今年1月初发布的天语大黄蜂Kiss即搭载了MSM8225Q四核处理器,而该机的售价仅为1234元,价格显然十分便宜。

对于资深网友而言,高通骁龙APQ8064、NVIDIA Tegra 3、三星Exynos 4412等这样主流四核处理器应该比较熟悉,而对于MSM8x25Q四核处理器这样的新兴产品或许还比较陌生。接下来手机中国酒为大家详细介绍高通MSM8x25Q四核处理的参数,并进行相关性能的测试,让大家对于它有一个深入的了解。

MSM8x25基本信息介绍

高通MSM8x25Q是高通公司于去年9月底发布的一款全新四核处理器,包括MSM8225Q和MSM8625Q两款芯片,分别是骁龙S4 Play MSM8225和MSM8625处理器软件兼容的升级版,整体性能相比前代产品有了大幅提升。


高通MSM8x25Q处理器的优势

与前代产品MSM8x25一样,高通MSM8x25Q处理器依然采用Cortex-A5构架,45纳米制程工艺,而主频则为1.2GHz,不过它包含了四核CPU,可支持LPDDR2内存,以及720p显示和720p编解码,能够满足用户更高的娱乐需求。

此外, MSM8625Q配备了高通UMTS/CDMA集成多模调制解调器,可支持中国电信的CDMA网络制式,MSM8225Q则配备了UMTS调制解调器,可支持中国联通的WCDMA网络 。


天语大黄蜂Kiss

值得一提的是,国内手机厂商酷派和天语率先发布了搭载高通MSM8x25Q四核处理器的智能手机——酷派5890和天语大黄蜂Kiss。而依据 高通官方的介绍,MSM8x25Q将会于今年季度陆续上市。说过基本信息之后,接下来我们再来说说高通MSM8x25Q的性能。

近乎两倍的综合性能提升

高通MSM8x25Q配备四核CPU,因此它的流畅性等各个方面相比前代产品MSM8x25有了大幅提升。当然这仅仅是一个概括性的、笼统的说法,至于MSM8x25Q的综合性能提升究竟有多少,笔者下面将通过专业测试软件的测试数据来向大家进一步说明。


三款处理器的基本参数

安兔兔评测软件是大家比较熟悉,而且在我们的评测中经常也会见到的一款性能测试软件。而从下面安兔兔评测(v3.0)的基准跑分数据(得分越高,性能越好)中可以看到,MSM8x25Q手机基准跑分为11397分,而MSM8x25手机的基准跑分为6988分,前者几乎是后者的两倍,MSM8x25Q整体性能的提升由此可见一斑。


MSM8x25Q手机(左)和MSM8x25手机(右)基准跑分

需要说明的是,为了更接近事实,上面测试中的两款手机的屏幕尺寸、分辨率以及运行内存基本相当,而唯独差异较大的则是处理器。当然作为一款全新四核处理器,我们有必要将它与主流的四核处理器进行对比,而笔者下面选取的则是2012年主流四核处理器——Tegra 3。


MSM8x25Q手机(左)和Tegra 3手机(右)基准跑分

从安兔兔评测(v3.0)软件的基准跑分数据(得分越高,性能越好)来看,相比同为四核处理器的Tegra 3,MSM8x25Q手机的基准跑分确实还是存在一定差距,不过并不是很大,毕竟后者是一款高端四核处理器,采用的是40纳米制程工艺。即使如此,MSM8x25Q在跑分对比中的表现依然值得肯定。

比肩主流四核的3D渲染能力

需要说明的是,一款手机的界面效果、游戏画面,甚至是地图导航、网页浏览器等方面表现的优劣都与图形处理器(GPU)息息相关,那么MSM8x25Q处理器所集成的Adreno 203究竟如何呢,我们还是先让数据来说话。

安兔兔3DRating评测软件是一个专业的GPU性能测试软件,不同于上文中安兔兔评测软件的是,3DRating只偏重于设备中GPU硬件的3D部分,而它测试所得分则显然更能反映手机的GPU 3D渲染能力。


MSM8x25Q手机(左)和MSM8x25手机(右)3DRating测试结果

从上面的安兔兔3DRating评测软件测试结果(同样是分数越高,性能越强)可以看到,尽管同样配备Adreno 203图形处理器,不过MSM8x25Q手机和MSM8x25手机的测试得分还是略有差距,MSM8x25Q则更胜一筹,而这种优势也延续到了与Tegra 3对比中。


MSM8x25Q手机(左)和Tegra 3手机(右)3DRating测试结果

需要说明的是,Adreno是高通骁龙处理器集成的GPU,其软件和硬件都由高通设计并集成,从而保证了其兼容性和稳定性,也因此在软件兼容性以及流畅性方面相比另一款千元级四核处理器MT6589更为出色。

3D游戏、高清视频测试和总结

关于高通MSM8x25Q处理器,上文中我们讲了许多,而且也给出了多项对比测试结果。对于普通消费者而言,这样的叙述或许难免枯燥和乏味,他们更关心的则应该是MSM8x25Q处理器是否能满足日常的生活娱乐需求,下面笔者将通过实例为大家进一步说明。


MSM8x25Q手机能够流畅运行神庙逃亡2

像手机QQ、微信、微博以及Office办公软件这些简单的日常应用,MSM8x25Q处理器的前代产品 MSM8x25手机即能很好的帮助我们实现,MSM8x25Q手机更不必说。事实上,神庙逃亡2这样的3D游戏才更能显现出手机处理器的整体性能,而搭载高通MSM8x25Q四核处理器的手机则能流畅运行神庙逃亡2,没有丝毫卡顿的感觉。


720p分辨率视频播放界面

另外,高清视频的播放能力也是考验处理器整体性能的一个重要指标,而这也直接关系到用户是否能够通过手中的手机观看高清视频。经过笔者实际测试,搭载高通MSM8x25Q四核处理器的智能手机能够流畅播放720p分辨率的高清视频,甚至也能打开1080p全高清视频, 只是播放时会略有卡顿。


MSM8x25Q处理器支持双卡双待功能

此外,尽管当前上市发售的四核智能手机比比皆是,但支持双卡双待的四核手机却屈指可数,而高通MSM8x25Q四核 处理器则可支持双卡双待功能,日前发布的天语大黄蜂Kiss即支持GSM+WCDMA双卡双待,在满足多卡用户特殊需求的同时,还能让他们享受到 MSM8x25Q处理器所带来的高性能。

总结:

作为一款全新的四核芯片组, 高通MSM8x25Q所采用Cortex-A5构架的CPU、Adreno 203 GPU并不能算是顶级,但足以让低端产品支持720p高清视频的播放、并且实现流畅的主流游戏体验,而且还延续了骁龙S4处理器流畅的操控体验和出色兼容性。更重要的是它是一款千元级手机的四核处理器,并且双卡双待功能,从而能够让更多的普通消费者体验到四核处理器为移动互联生活所带来的便利。 我们相信,它终也将成为低价四核手机普及的先驱者。

标签: 千元级 四核芯片 高通 MSM8x25Q 评测 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY