上述的丰富特性使得SAM4E器件成为用于工业自动化、家居和楼宇控制、机器至机器通信、汽车配件市场和能源管理应用的理想器件。
爱特梅尔SAM4E ARM Cortex-M4 处理器MCU的运作频率为120MHz,提供了更大的处理能力,带有一个FPU和一个以全速提供零等待状态快闪访问的集成缓存。SAM4E微控制器具有1MB嵌入式快闪存储器、安全性和安全功能,以及广泛的通信链接,比如以太网IEEE1588 MAC、USB 2.0器件和双CAN。SAM4E系列具有高性能和高系统集成度,可以满足不断增长的高速有线和无线通信需求。
SAM4E器件的先进模拟技术包括两个独立的16位ADC,提供双重采样和保持能力、偏移和增益误差校正,以及能够以高精度测量广大范围输入信号的可编程增益放大器。
爱特梅尔微控制器产品高级总监Ingar Fredriksen表示:“面向制造自动化市场的工业应用器件,比如可编程逻辑控制器(PLC),需要提供更高的性能、先进的连通性和更好的模拟功能的微控制器产品。爱特梅尔全新SAM4E系列通过提供包括更好的连通性、更高的性能、一个浮点单元和先进的模拟功能的独特组合,满足了这些特殊需求。新的ARM Cortex-M4系列补充了我们多种多样的ARM微控制器产品,为设计人员提供了基于流行的ARM内核的完整的产品系列。”
为了加快设计人员的项目开发速度,SAM4E系列备有Atmel Studio 6综合式开发平台(IDP)支持。免费下载的Atmel Studio 6包括爱特梅尔软件框架、一个完整的源代码库、项目示例、驱动程序和堆栈。这款IDP还带有用于嵌入式工具和扩展的Atmel Gallery软件应用商店,以及用于基于爱特梅尔微控制器的软件和硬件开发项目的Atmel Spaces协同工作平台。
价格、供货和技术规范
SAM4E微控制器系列提供512KB和1MB两种存储器选择,采用BGA和QFP封装。
订购1000个,SAM4E系列的起价为每个器件5.10美元。
爱特梅尔现在提供新型SAM4E 1MB器件样品,将于2013年2月全面供货,现在提供支持SAM4E器件开发的ATSAM4E-EK评测工具套件,可让设计工程师开始构建原型,启动设计工作。