详情页
首页>资料大全>企业资讯
安捷伦不断提升自身的测试能量
企业网    发表于   2013-02-04

由于无线通讯技术复杂度不断提高,客户的需求也越来越难以满足。为了让更多的无线通讯客户都能精準无误地进行测试验证,安捷伦也不断提升自有的测试能量。目前安捷伦已经完成中坜办公室的无线通讯实验室扩充计画,将可提供相关客户更完整的先期验证测试服务与应用技术支援。

台湾安捷伦电子量测事业群总经理张志铭表示,下一步,安捷伦还将定期举办无线通讯测试讲座,持续投入更多人力与技术资源,致力于协助在地客户于无线通讯的研发、製造与建置,协助客户取得竞争优势。

安捷伦应用工程部无线通讯处协理陈俊宇指出,目前无线通讯的使用模式正在改变当中,过去以语音为主的通讯方式,到现在已经变为以资料传输为主。这主要是因为人们使用手机的习惯早已改变,更多的多媒体应用及即时通讯App,带给使用者更多的便利性,然而也使得资料的传输量大增。

因应这种不再以语音通讯为主的趋势,手机的无线通讯技术也将採多管并行的方式,例如2G、3G与LTE,甚至加上WiMAX等,让多种不同的技术来进行资料传送的互补与分流,将有助于更大的资料传输量。

事实上,自从2012年将AT4 wireless公司无线系统事业部併入旗下之后,安捷伦也拥有AT4的丰富认证测试经验与先进系统设计结构,结合安捷伦既有的仪器设备与系统,可提供更完整的各式无线装置认证测试与验证系统,并进一步巩固安捷伦在无线测试领域的领导地位。

目前智慧手机已经加入越来越多的通讯功能,只不过不论是新加入的功能,或者塬有的功能,都需要全盘进行测试。越来越复杂的测试项目,对于这些厂商来说真的是很棘手的一件事情。也因此,安捷伦新的无线通讯实验室,将针对行动通讯2/3G、HSPA+、DC-HSDPA、MIMO-HSPA与 LTE等技术,及各式无线连接标準如蓝牙(Bluetooth)、无线区域网路(WLAN)、近场通讯(NFC)及无线射频辨识(RFID)等,提供包含先期射频与通讯协定验证测试、功能性测试(如InterRAT、电池耗电量、资料吞吐率、A-GPS等)、LTE语音(VoLTE)、与电信供应商相容性测试(IOT)计画等;并于每月定期举行各类应用讲座,分享无线通讯技术新知。

标签: ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购