中国 北京,2013年2月1日 –全球示波器市场的领导厂商--- 泰克 公司日前宣布,推出带有同轴连接器的业内低噪声和带宽30 GHz探测系统---新P7600系列探测系统采用了有助于增强性能和小化噪声水平的探头专属DSP滤波器。在与泰克DPO/DSA73304D示波器结合使用的同时,P7600系列探测系统可为PCI Express等串行总线设计的高速差分信号测量提供连接和信号保真功能。
对于高速串行数据标准,设计人员采用的差分信令可使用日前宣布的微型同轴差分探测方法更高效地在示波器上采集得到。新P7600系列探测系统包括两个直连2.92mm同轴输入,允许将一个输入差分信号对转换到一个单示波器输入通道。这可以在所有4个DPO/DSA73304D示波器通道上实现高达30 GHz的差分测量功能。示波器通道的高效使用有助于实现多通道串行总线采集或高速数据与其他系统活动(如100 MHz参考时钟)或芯片至芯片总线流量(如I2C)的同时采集。P7600系列探测系统还包括关键的TriModeTM功能,其提供对高速串行信号差分测量的全面支持,以及通过同一探头连接进行独立的单端和直接共模测量。此外,泰克还为其焊接式 (solder-in) 连接器提供业内的30 GHz带宽。
“TriMode探头深受我们客户的欢迎,因为它们有助于提高生产力——设置探头有时非常耗时,而TriMode探头可加快信号采集速度”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“除了庞大的TriMode探头系列,我们现在还有业内速度快的TriMode探头和超高性能示波器来帮助我们的客户迎接艰巨的串行总线测量挑战。”
TriMode探测通过减少需要进行共模和差分信令测量的串行总线(如PCI Express、串行连接SCSI和Thunderbolt)标准测试的设置时间来帮助提高生产力。使用TriMode探头,只需要拥有针对待测器件 (DUT) 的一个连接。差分模式 [A-B]、单端模式 [A-Gnd, B-Gnd] 以及共模 [((A+B)/2)-Gnd] 之间的转换只须按一下按钮即可实现。
为了通过探测系统提供“纯净”的频率响应,新P7600 TriMode探测系统使用探头专属S参数数据。在连接到DSA/DPO70000D系列示波器后,探头将该数据传送给示波器,以创建专属DSP带通滤波器。探头专属滤波器随着带宽的增加而变得非常重要,因为在30GHz频率下,即使信号链中的很小变化也会导致频率响应的显著变化。
供货信息
支持TriMode功能的P7600系列探测系统现已接受订货,2013年季度早期开始发货。
欲获得信息,并帮助我们分享给更多人,请关注泰克官方微博(@泰克科技)
关于泰克公司
60多年以来,工程师们不断向泰克寻求测试,测量和监测解决方案以应对设计挑战,提高生产效率,大幅缩短产品上市时间。泰克公司是一家的测试仪器提供商,为专注于电子设计、制造及先进技术开发的工程师提供支持。泰克公司的总部设在美国俄勒冈州毕佛顿,为全球范围内的客户提供备受赞誉的服务和支持。获得前沿技术,请登陆www.tektronix.com.cn。