详情页
首页>资料大全>企业资讯
智能照明渐成LED行业新利润增长点
一流LED网    发表于   2013-02-04

智能化照明渐成LED行业发展趋势,用户可根据自己的需求设置情景照明,从而控制LED灯的颜色与亮度,以满足不同场合的照明要求。不仅如此,通过加装感应器,LED就有了“感知能力”,可根据周围环境自行调节亮度。

发力智能照明领域

“光只要照到需要照到的地方就够了。”在业内人士看来,只有这样才不会有光的污染和浪费。“如果周围环境很亮,或是周围没有人,它发射出来的光就会降低,以达到环保目的;如果外界很黑,或有人经过时,尤其是午夜的时候,灯就会变得更明亮。”福建泉州一家企业表示。

据了解,文创太阳能、晶莹高科、晶蓝光电等泉州企业一直在研发物联网在LED领域的应用。“现有人工操作的开关路灯模式存在一定弊端。比如,人工控制开关路灯的时间设置是固定的,由于季节更换、昼夜交替、阴天雾雨等因素造成每天的开关灯时间、亮暗程度不一;且设备也易出现跳闸、灯具损耗大等现象,不能保证及时修理和更换损坏的灯具。”晶莹高科负责人黄良溪说,通过智慧管理平台,只需要一台电脑,点点鼠标,就能精细化控制每一盏路灯,实现灵活的开与关、调光,故障预警,在保证照明质量的同时,限度地节约能源。

打造新利润增长点

“现在大家经常换手机,并不是坏了才换,而是新的手机增加了很多功能。因此一个产品要占领市场必须提供更多附加值和新功能,对于LED产品来讲也是如此。”在不少泉州光电企业负责人看来,当前LED终端售价持续下降,利润也随之缩水,而打造智能照明则成行业新的增长点。

业内人士粗略估算,“未来几年,中国LED光源的市场规模将突破1000亿美元。而目前国内的智能照明市场渗透率还不足2%,产品应用主要体现在可调光LED景观灯、可调色温LED路灯及其监控等方面。未来智能家居照明、智能道路照明等市场将大大扩大。即使以20%的渗透率计算,也有数百亿美元(合计千亿元人民币)的市场空间待发掘。”

此外,产品附加值也将大大提升。飞利浦此前推出一款使用iPhone、iPad(搭配内置应用)WiFi控制的LED灯泡,可自主调整亮度和颜色,整套系统售价199.95美元,即使单独购买一个灯泡也需59.95美元,价格是普通LED灯的数倍。

据调研发现,搭配了电源驱动芯片的LED灯具出厂价比普通灯具高出了20%至30%。仅此一项智能化配置就可以为灯具至少增加20%的毛利润,而一些高端的可调光产品甚至可以达到30%以上。

标签: 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购