无线视频监控应用中,主要分为移动视频浏览应用与无线视频采集应用。移动视频浏览应用在中国电信的“全球眼”业务中业已推出,并在行业应用的提升以及新型公众增值业务的推出中加以利用。无线视频采集应用产品处于优化整合和网络适应性研究的阶段,具有鲜明的产品特点,此部分也是本文重点探讨的方向。
无线视频采集产品具有应急性、灵活性、移动性、广泛接入等特点,可以彻底解决网络视频监控方案中存在的以上问题。目前运营商在推出移动视频采集服务时,将产品服务范围定位于:通过部署支持移动网络接入的前端设备实现对现场图像的实时采集,满足客户在移动场景、应急场景或临时应用场景下,实现视频实时采集的要求。
对于无线视频采集产品及其重点解决的问题探讨
无线视频采集产品从本质上讲就是前端设备采用3G数据网络实现接入,达到无线化的目的。产品发展大概可分为三个阶段,阶段采用有线前端设备搭配3G路由器实现,有线前端设备通过以太网接口实现和3G路由器的连接,通过3G路由器接入的3G数据网络完成视频图像的无线传输;第二阶段采用通过前端设备外部USB接口连接无线数据卡的方法实现,前端设备通过外部USB接口连接3G数据卡,并在设备内置入3G数据卡的驱动,使数据卡成为前端设备的网络模块;第三阶段采用前端设备内置数据模块的方式,完成设备的一体化集成,成为真正的3G前端设备。
另外,在无线视频采集产品的发展中,设备的载体也可能逐步扩充,随着手机处理能力的不断发展,以及手机内逐步嵌入音视频编码芯片,使前端设备在手机上实现成为可能,基于手机的前端设备必将得到发展,该类产品通过在手机上安装前端设备软件实现,可分为硬件编码型和软件编码型,其中硬件编码型发展前景良好,终将可提供接近内置数据模块式3G前端设备的能力。
无线前端设备发展过程中,为了解决单卡提供带宽有限的问题,也出现过支持多卡绑定的前端设备,包括2卡、4卡甚至8卡的设备。前端设备配置多个数据卡,分别传送数据,而后利用平台侧的接入设备重整、聚合各个通道传送的数据,达到提高数据传输带宽的目的。应当指出的是,由于数据聚合的效率、多通道不同步、多卡间带宽抢占等诸多问题,多卡传送也无法达到带宽倍增的效应,而只是使带宽得到一定程度的提高。在运营商推动的网络视频监控产品中,为了获得更多的带宽,可通过配置用户的QoS来实现,对多卡绑定方案的需求并不强烈。
根据3G前端设备的不同应用场景,设备形态可分为车载型、单兵型和固定型。车载型前端设备一般需融合GPS定位功能,将交通工具上的视音频数据及定位数据进行联网传输,需具有从交通工具上直接取电的功能。另外由于交通工具的快速移动,网络带宽受到一定的限制,车载前端设备需具有良好的网络适应性,保证在网络的带宽、丢包、延迟及抖动指标急剧恶化时也能尽量保证产品的使用。车载3G前端设备的移动应用中,基站切换的问题可能造成业务使用的中断,而EVDO特有的软切换技术可以使该问题得到圆满解决。在切换基站时,EVDO会先于下一基站握手并建立连接后再切断前一基站,这一特性保障了视频监控业务的持续提供。另外设备还需要采集车辆的状态和异常驾驶行为,如开关门、车速、里程、倾斜、翻转和怠速等,并对超速、紧急制动、逆行、行驶轨迹等行为进行分析。
由于GPS的传输需要相对实时,而考虑3G网络的稳定,并为了尽量减少对3G资源的占用,车载设备还需考虑数据采集和数据上传频率的匹配,数据采集要尽量实时,但并不是所有数据都需要实时上传,例如可只对指挥中心及各客户端正在实时监测的交通工具进行GPS数据实时上传,而其他设备降低数据上传频率。车载设备的抗震性也需要充分考虑,另外对于应用于船只上的设备还需考虑其防潮性能。单兵型3G前端设备主要用于人员的随身携带,可分为手持型、背负型、腰挂型几类。主要特点是小巧,便于移动携带。设备自身提供锂电池供电,并可充电,目前的设备在电量充满状态下可工作5~8小时。此类设备连接的摄像机一般采用头盔式、DV或微型领夹式。固定型3G前端设备的功能与有线设备类似,运营商在应用中一般建议减少使用,只要可能就尽量使用有线网络。
总结
无线视频采集产品,使网络视频采集拓展向车辆、船只以至于我们每个人随身的手机终端,填补了传统产品应用的一系列空白,使网络监控解决方案趋向完整。可以预见,在3G网络发展的春风中,网络监控又将插上一只有力的翅膀,会飞得更高更远。一场网络监控应用领域的变革正悄然展开。