详情页
首页>资料大全>企业资讯
NFC全面普及面临兼容性难题
通信信息报    发表于   2013-02-05
近距离无线通信技术( NFC )作为一项全新的近距离数据传输技术,因其成本低廉且天生的安全距离传输限制而成业界新宠,大受追捧。此前面市的主要用途是使用手机进行支付购物。但今年却有所改变,NFC技术在日前闭幕CES大放异彩,越来越多的公司开始拥抱这项新技术,使其应用范围已不再局限于移动支付范畴,几乎出现在人们能够想象到的所有电子设备中。除了智能手机等常用设备以外,NFC还出现在音响、摄像头、电视、冰箱、企业名片和大量其它产品中。NFC技术正积极开辟更为广阔的新天地。不过,NFC的身影无处不在,但目前NFC技术尚属起步阶段,

NFC积极开辟新市场

NFC是近场无线通讯的简称,这项技术是在设备中嵌入NFC芯片,当需要传输信息的设备间的距离在1英寸(约合2.54厘米)之内,这种技术可允许设备之间传输少量数据。

通过NFC这项全新的数据通讯技术在简化消费产品的用户界面方面起到了非常重要的作用,能够使用户更加便捷的操控产品。但长期以来,NFC技术的应用还一直处在实现移动支付阶段,即“手机电子钱包”。虽然NFC的发展已经克服了许多技术性难题,但是它的 普及 率还很低。就如芯片厂商博通CEO斯科特?麦格雷戈所说:“如果易用性不高,先进的技术也会被扼杀在摇篮里。”

NFC的应用早的体现就是在智能手机上实现移动支付,因此NFC已成为智能手机的常见参数。目前,除了用于移动支付外,大量手机厂商还将NFC技术作为实现其产品差异化的一种手段,尤其是针对一些NFC技术抵制企业。

在今年的CES大展上,NFC技术受到了空前的关注,越来越多的企业开始拥抱NFC技术,其技术的应用范围出现在几乎所有我们可以想到的产品上。三星不遗余力地推动NFC技术发展,在CES大展上推出了一款能通过NFC技术与手机建立连接,然后借助于蓝牙传输内容的新型扬声器产品。索尼将NFC技术整合到它在CES上展示的几乎所有产品中,并将这种技术称为是“一次触摸”,该技术能让设备之间通过触碰建立连接,然后在各种设备间轻松传输媒体内容。此外,松下和LG都将NFC技术整合到其电子设备,以及洗衣机、吸尘器和冰箱等家用电器中。以家用电器为例,用户只要将它们与智能手机建立连接,即可实现远程操控,例如在办公时打开洗衣机。NFC技术正积极拓展其应用范围。

NFC优势诸多,涉及领域甚广

相比于其他的数据连接技术,NFC存在诸多优势。首先,NFC与生俱来的数据传输距离的限制,使其一直被业内视为一种安全的技术,是处理移动交易的理想手段;其次,它让用户在建立诸如蓝牙连接时,就可避开了一些诸如寻找相关设备,输入密码等繁琐的步骤。NFC技术的启用将会大大简化整个过程,只需将设备互相接触即可迅速建立好连接。

另外NFC成本低廉,只需将芯片、天线和一些软件进行组合,就能够实现各种设备的通信,价格只需2—3欧元。而且,若设备中安装了被动式NFC标签,它甚至能从海报和其它非电子设备上获取信息。被动式NFC标签不同于智能手机等电子设备上使用的NFC阅读器,无需电池,只要打开支持NFC技术的智能手机上输送能量的开关,即可轻松解读标签上的信息。

NFC低廉的成本、易用方便且更富直观性等特点,使它在某些领域显得更具潜力。之前NFC与智能手机的融合,让物联网和移动互联网实现真正意义上的联姻。除了此前提到移动支付的应用,目前NFC技术应用已经向各个领域进行渗透。拉斯维加斯的娱乐巨头在旗下所有度假村中安装了超过4500个交互式三星智能标签,NFC设备用户可以通过触碰各种智能标签获得海报等信息点;此外,一些公司和高管纷纷将NFC技术当作分享联系信息和新闻稿的快捷方式。只需使用支持NFC的手机轻触NFC产品即可访问此类信息时。另外,像家用电器,音响,心脏监护器等都有装有NFC芯片的产品面市,值得一提的是瑞典酒店参加的虚拟门禁应用测试中大大展现了NFC技术在门禁技术方面的便捷和安全。

NFC难称完美,普及率有待提升

虽然NFC技术拥有许多优势,但正是由于这项技术要求两款设备之间距离很近,在传输内容时,一些如蓝牙或WiFi等长距连接技术仍然不可或缺,因此在短期内其他连接技术不会被之取代。另外,NFC技术仍处于早期阶段,实现连接的理想触碰位置还无标准。

此外,尽管NFC技术本身已经实现标准化,但NFC的数据连接还必须通过软件实现,这就导致一些公司为了创建品牌的忠诚度,将自家软件整合至系统中,这就导致了市面上所有的产品并非都能够协作,同时也限制了消费者的产品使用范围。这就像在三星的广告中,会看到轻触两部Galaxy S3以交换视频的场景,但要是想与诺基亚手机建立连接,则不像这么驾轻就熟。其他一些公司的产品也支持NFC,但兼容性仍然有待提高。但市场观察人士表示,随着行业团体和企业在NFC产品标准上达成一致,这一状况应该会得到改变。届时,NFC应该会支持绝大多数消费电子产品。

与此同时,大力推广的NFC移动支付并还未打入主流市场,进展趋势相对缓慢,至今在普及时仍面临许多障碍。尽管技术性问题在很大程度上已经得到解决,但采用NFC技术的智能手机普及率不够,导致零售商还没有动力来更新系统。如2011年美国近场移动支付用户为270万,而2012年为790万。而其智能手机用户2011年底为9790万,而2012年10月份为1.213亿。相较于智能手机用户数量,移动支付用户还太少,与理想中的“手机钱包”场景还相去甚远。因此,NFC技术的普及还有待进一步的发展。





























标签: NFC 普及 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购