详情页
首页>资料大全>企业资讯
迈卓诺MetroARM“光学臂”测量系统
慧聪网    发表于   2013-02-05

挪威迈卓诺测量系统有限公司(Metronor)成功地将其摄影测量技术优化到3米以内的中小尺寸测量,从而进入到传统的关节臂测量机的应用领域,设备的名字也命名为MetroARM“光学臂”。

与迈卓诺光笔测量仪一样,MetroARM是通过相机定位一个手持式测头进行采点测量。MetroARM实现了关节臂的测量能力,却避免了传统的限制和束缚。手持式测头只有580克,可在3米的有效测量空间内任意移动、采点。在测量空间内无需基座,测头与系统也是无线连接,而相机则用三脚架支撑,放置于工作空间之外。

无任何机械运动部件,没有磨损,MetroARM可靠,耐用,精度稳定,不会随时间和环境而改变。设备的后续维护成本低,不需要定期校准。

测量系统的安装和使用也非常简单、易学。MetronorPowerINSPECT测量软件可用于几何元素的测量和分析以及形位公差的评价,也可以读取CAD数模,基于CAD进行检测。

MetroARM光学臂测量机,相对于传统的关节臂,更加轻便、可靠、易用,而且没有磨损,精度没有损失,无需后期支付昂贵的维护费用,具有更好地性价比。

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台