【导读】飞利浦BDL5535VS,成功地将3D显示与LED技术结合在一起,以消除锥形过渡,并确保流畅且无闪烁的视频输出,而特殊的光学粘接工艺提供了生动和真实的色彩。150°的可视角度,多个观众可同时看到屏幕上的画面,多达28个光栅视图允许虚拟窥视周围物体。
飞利浦公共标牌解决方案的品牌授权合作伙伴MMD,在ISE 2013展示飞利浦55英寸显示新品,免戴眼镜的3D LED显示器BDL5535VS。MMD声称这是款进入市场的3D
LED显示屏。除了运作不需要专业3D眼镜外,该显示器具有适用于多种应用领域的创新科技。
由于其广泛的视角,飞利浦BDL5535VS新品适合在公共场所应用,而且次成功地将3D显示与LED技术结合在一起。它不仅是台LED 3D显示器,也是世界上台在肖像模式下可用的透镜式的3D显示器。150°的可视角度,多个观众可同时看到屏幕上的画面,多达28个光栅视图允许虚拟窥视周围物体。
BDL5535VS独特的技术,以消除锥形过渡,并确保流畅且无闪烁的视频输出,而特殊的光学粘接工艺提供了生动和真实的色彩。
MMD声称,即使是有活力的场景也会保证清晰的图像输出,不模糊。响应时间为6.5ms。也可以播放常规的2D内容,并且可将现有的2D信号转换成3D信号,输出立体图片。MMD指出,蒂尔堡大学的一项研究显示,3D数字标牌不只是简单的方法上的引人注目,而是在于它是一个有效的工具,以提高的观众平均收视时间高达45%。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04