详情页
首页>资料大全>企业资讯
IMEC研发MEMS芯片打造无电池TPMS系统
电子工程专辑    发表于   2011-12-12

欧洲微电子研究中心IMEC开发出的一款微机电系统(MEMS)芯片,能够从汽车轮胎内部的振动采集能量,让轮胎压力监测系统(TPMS)不再需要使用电池。IMEC表示,这种全新的MEMS能量采集技术也能为任何一种低电流的无线传感器网络节点供电。

在1KHz的自然共振频率下,新的MEMS能量采集器输出功率低于500微瓦(microwatt)。在每小时40英哩时速下,汽车轮胎能源产生的能量大约仅比40微瓦多出一些,不过,IMEC表示这已经足够为压力传感器和TPMS系统的无线通讯电路供电了。

这个MEMS能源采集器包含一个具有压电层(氮化铝)夹层的悬臂支架,这个压电层夹在金属电极之间形成一个电容器。一个质量块(mass)连接到悬臂的一端,使其成为可随着压电层弯曲而将振动转换为电能的转换器。电容两端的电压也能被采集,用来驱动无线电路。

IMEC已经证实,这种微型能源采集器可在6吋晶圆上用真空制程来制造。IMEC预测,其MEMS能源采集器将在许多应用中被用于无线传感器节点,这类应用包括汽车引擎到工业应用等,其共同特点是电池都不大方便充电。

 

标签: MEMS芯片 TPMS MEMS采集器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购