详情页
首页>资料大全>企业资讯
MWC 2013前瞻:手机领域那些值得关注的事情
天极网    发表于   2013-02-17

对于很多国内在朋友来说,每年在年初都是值得期盼在时间段,因为传统节日春节就在这个时间段里,这也是与家 人朋友团聚在日子。而在移动通信领域,每年年初也有两项重大的“节日”——CES国际消费电子展与 MWC 世界移动大会。其中CES已经过去,所以节后人们 所关注的焦点自然就放在西班牙巴塞罗那举行的MWC大展上了。

2013 年MWC展会将会于2月25日至28日期间举行,是由GSM协会主办的移动通信领域的展览会,与CES国际消费电子展不同,MWC更加 专注无线通信技术、移动终端和掌上应用,所以每年的MWC都被看作是移动通信行业的风向标,许多旗舰级产品以及新技术都将在这里被推出。


MWC 2013即将拉开帷幕


巴塞罗那

当前的移动终端发展速度可谓是十分迅猛,不仅各大厂商的新产品源源不断推出,移动终端技术也在高速在发展,甚至手机硬件处理器更有赶超PC硬件 之势,所以不到两周就要拉开帷幕在MWC 2013成为热门在话题也就理所当然,而目前铺天盖地的新产品谍照曝光以及新技术的前瞻则让我们提前感受到了大战前夕的硝烟弥漫。今天,就让我们针对 MWC 2013一起来看看手机领域有那些值得关注的事情。

搭载柔性屏幕的手机

在CES 2013国际消费电子展上,三星、夏普以及英特尔展示的柔性屏幕技术成为很多人关注的焦点,柔性屏幕技术的推出也让折叠手机这种经常在科幻电影中才会出现 的“玩意儿”有了被实现在可能,尤其是三星的Youm柔性显示面板技术更加成熟,用以生产可弯曲、扭转和折叠的显示屏。所以在MWC 2013上,一款非样品的搭载柔性屏幕技术的手机会不会被推出就成为值得关注的焦点之一。


CES 2013三星展示Youm柔性显示面板技术

其实柔性屏早亮相于2011年的CES国际通信展,由于并未采用玻璃材质,柔性屏幕可能要比传统屏幕更加耐用,其特殊的性能为用户提供更加便 携、优秀的视觉体验。前面我们说过,三星Youm是目前比较成熟在柔性显示面板技术,主要原理就是将以往采用的玻璃物料改为塑料设计,配合OLED发光有 机物料提供屏幕画面显示。能够在仅有0.6mm的轻薄透明材料上提供显示能力,而且显示效果也并没有因此减低。

同时,Youm技术还能够保留AMOLED屏幕颜色显示丰富、可视角度高、省电以及反应速度快等特点,并且提供超薄、可弯曲以及不易碎的显示能力,相对于目前的屏幕显示技术来说,可以说是非常有进步的。


立体可折叠屏幕

其实早在三星GALAXY S3和Note Ⅱ还没有推出的时候,外界普遍认为这两款产品都会配备柔性LED屏幕,当然随着产品的上市,该传言已经不攻自破。不过随着三星GALAXY S4和下一代Note的即将推出,这种注意力又转移到这两款产品上,届时会不会有搭载柔性屏幕的样品移动终端推出就值得我们期待了。

八核处理器产品

自Android平台推出以来,智能手机的硬件水平得到了突飞猛进的发展,尤其是2011年全面爆发处理器“核战”以来,从双核的出现到四核的 普及,仅用了短短两年的时间。而现在“八”核心处理器也已经开始崭露头角,在之前的CES 2013上,三星发布了Exynos 5 octa八核处理器,所以首款八核心智能手机花落谁家就值得关注了。


big.LITTLE架构

三星Exynos 5 octa是一款基于ARM公司“big.LITTLE”架构的八核处理器,那么什么是big.LITTLE呢?其实big.LITTLE是为了有效的解决 功耗过大、延长电池使用寿命而推出,该架构将一枚四核Cortex-A15处理器与一枚四核Cortex-A7处理器的节能效果结合在一起,使同一应用程 序软件在二者之间无缝切换。通过为每个任务选择处理器,需要处理繁琐运算时就调用四核Cortex-A15处理器,需要处理简单运算时则调用四核 Cortex-A7处理器,能够让电池的使用寿命延长70%。


两枚四核处理器封装

其实big.LITTLE架构的“八”核处理器不是类似双核或者四核那样所有核心都封装在一个CPU内,并不是真正意义上的八核处理器,而是类 似于NVIDIA Tegra3的“4+1”核,只不过“big.LITTLE”可以承载更多的核心,且两组四核不能同时工作。

1080P高清屏爆发

随着HTC Butterfly的推出,1080P屏幕的概念似乎达成“共识”般迅速在各大手机厂商间成为主推的卖点,OPPO Find 5、中兴nubia Z5、夏普Aquos SH930W以及索尼Xperia Z都相继采用1080P规格的屏幕,这也使得1080P屏幕成为2013年旗舰级别手机的标配,所以在MWC这种被称为移动通信领域风向标的大型展会上, 搭载1080P屏幕的智能手机必然会迎来一个爆发。


首款1080P屏幕手机HTC Butterfly

其实自苹果iPhone 4推出Retina视网膜屏幕技术后,各大手机厂商也纷纷提高自家产品的屏幕门槛,尤其是2012年720P分辨率的手机屏幕已经成为市场主流。而早在 12年5月,LG就已经宣布推出1080P 分辨率的5英寸,像素密度达到440ppi的手机原型,接着夏普也了推出IGZO高分辨率小尺寸液晶面板,然后是三星,表现将会在13年投产1080P规 格手机屏幕所需要使用的液晶面板。


OPPO Find 5

其实对于1080P所带来的高像素密度屏幕的意义如何,每个人都有着不同的看法,但可以预见的是,在13年上半年开始,拥有1080P高规格的大屏幕智能手机将会大行其道。

总结:还有将近10天的时间,MWC就将要在西班牙巴塞罗那拉开帷幕,作为通信领域的年度盛会,不论这次展 会将带给我们什么,对于一直喜爱手机通信产品的朋友来说,每一届MWC的举办都会小小的兴奋一下。不过对于柔性屏等新技术是否真正应用在我们实际的生活 中,还是需要看今后的发展,也希望2013年的这些手机新技术真的能够给我们的生活带来帮助。

标签: MWC 2013 前瞻 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索