作为的IT厂商, IBM 一直致力于将光传感器和发射器集成在硅片上,使得芯片通过直接处理光学信号提升服务器、数据中心的数据带宽。近日,IBM官网上宣布在 纳米光子芯片 取得新突破,即通过光子技术代替电子信号传输,并列集成不同的携带电路的光学组件,替代100nm集成电路制造工艺。
IBM 90nm光子芯片(来源IBM)
据悉,IBM集成纳米光子技术的90nm芯片, 利用纳米光子光通信脉冲技术 ,可以加速大量服务器,大型数据中心和超级计算机芯片之间的数据传输,从而减轻数据拥堵。
作为IBM十年的开拓性研究技术的突破,纳米光子芯片的意义在于,可以直接接收和发送光信号,直接通过光纤实现高速度、低成本的数据传输。特别是企业正在进入一个大数据时代,纳米光子技术为挑战大数据提供无缝技术。
早在2010年,IBM已经解决了制造纳米光子芯片的核心难题,将各种纳米光子组件如波分复用(WDM)、调制器和探测器与CMOS电路集成。因此,单芯片的光通信收发器可以在传统的半导体代工制造。
IBM的纳米光子芯片提供每个通道超过25Gbps带宽,通过波分复用技术,纳米光子芯片可以在一条光纤中建立数个通道。另外, 在高数据速率,多路传输大规模数据流的能力上,未来的光通信能够提供TB级数据的扩展。