2月14日消息,据国外媒体报道,据市场研究公司Juniper Research发表的报告称,
2017
年全球
4G
LTE
服务收入将从2013年的750多亿美元增长到3400多亿美元。这个数字将占2017年所有的(2G、3G和4G)移动服务收入的大约31%。
这篇报告发现,在过去的12个月里,LTE初获得的增长势头主要是企业市场推动的。在2013年,消费者用户将开始大量注册LTE服务。消费者LTE用户数量将在2015年超过企业用户的数量。
Juniper发表的题为“4G LTE:2013 - 2017年用户、设备、基础设施与服务收入”的报告称,随着具有LTE功能的智能手机和其它可以连接到网络的设备的普及,移动网络运营商将需要制定明确的定价策略以便让消费者过渡到这种服务。
由于双频谱问题,提供频谱的时机和成本将在决定推出的LTE服务的速度方面扮演关键角色。4G LTE是一种重要的投资,需要若干年时间才能收回投资。然而,重要的是要记住,在开始的时候只有少量的用户将使用LTE服务。
这篇报告的要点包括:
·70%的4G LTE收入将来自北美、远东和中国市场。
·虽然消费者LTE用户数量在2015年将超过企业用户,但是,消费者LTE市场仅占整个市场营收的一半。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04