无线充电 技术将是智能手机的一个技术突破点,而且很有可能在未来一到两年内,由于苹果手机的应用而产生爆发性的增长。但是,由于这一应用目前尚未普及,因此很多消费者对其在认识上存在一定的误区,主要体现在以下三方面。
误区一:
随时随地免费充电
由于无线充电避免了携带充电器的麻烦,因此消费者对其充满了憧憬和期待,这是可以理解的。但是,因为受到技术的限制,目前无线充电的标准还不统一,所以不是所有手机都适用于无线充电板。就如同运营商3G技术的三大制式一样,当前的三种无线充电技术也不是互通的。例如,如果某个星巴克咖啡店支持的是苹果的无线充电模式,那么使用诺基亚手机的消费者恐怕就不能为自己的手机实现无线充电了。究竟是一种技术一统天下好,还是彼此之间存在竞争好,这需要根据市场发展的情况由时间来验证。
另外,完全免费恐怕也很难做到,无线WiFi热点可以由星巴克、麦当劳这样的商家和运营商合作进行,目的是吸引人气,但是无线充电热点的建立需要手机企业和商家合作,这样的合作以前从未有过,商家究竟能否免费为用户提供,还是个问题。
误区二:
无线充电浪费电能
据诺基亚公司介绍,目前无线充电设备的能耗损失降低,接收的能量可保持在70%,与有线充电比较已经不分伯仲。而且无线充电装置均为智能化装置,能自动识别智能手机是否充电完成,因此比不能识别是否充电完成的传统充电器更环保。有分析人士表示,由于具备智能化停止功能,无线充电甚至可以让电能利用率达到98%.